This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:选择建议

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212, TUSB1042I, TUSB542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1214006/hd3ss3212-selection-recommendation

器件型号:HD3SS3212
主题中讨论的其他器件: TUSB1042ITUSB542

您好!,

我有一个客户想选带 USB 3.1到 Type-C 接口的芯片、速度可以不是很高。 HD3SS3212适合?μ F

您有更好的产品推荐吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这款 USB3.1 Gen 1是5Gbps 还是 Gen 2是10Gbps? 您可以将 HD3SS3212用于  USB 3.1至 Type-C 接口。 如果需要信号调节器、则可以使用 TUSB542实现 USB3.1 Gen 1 5GBP 或 TUSB1042I 实现 Gen 2 10Gbps。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    5G 就足够了。 感谢您的支持!