This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:VDDIO 时序要求和上电时序

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1209140/dp83822i-vddio-timing-requirements-and-power-up-timing

器件型号:DP83822I

您好、团队成员:

您能为我的支持提供知识吗?

我对 VDDIO 的时序要求有疑问。 数据表中指出、VDDIO 应在 小于0.3V 的时间内上电100ms。

1.是否有任何理由指定起始电压小于0.3V?
2.如果高于0.3V 的情况持续100毫秒,会出现什么问题?

我的客户正在使用两个 DP83822I (PHY 地址1和2)。 在极少数情况下(2/4000)、在上电初始化期间、PHY 地址扫描不会检测到只有 PHY 地址1。

他们查看了  VDDIO 波形。 结果为0.3V->1V: 1740ms, 1V->3.15V: 0.5ms.

此致、

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro:

    如果不遵循上电序列、PHY 将不能正确初始化、并将进入未知状态。 我们建议客户遵循数据表中提到的上电序列。

    此致、
    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul San:

    它们正在修复设计、但可能需要很长时间。 因此,他们正在审议 一项暂定计划,具体如下。

    当一个未知状态发生并且 PHY 对 MUC 不可见时、复位 PHY。

    如果进入未知状态、PHY 的 RESET 引脚(18引脚)能否正常恢复?

    此致、

    Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shotaro-San、

    我们尚未测试此场景、也不确定复位是否可以解决此问题。 我建议遵循数据表中的规格。

    谢谢。
    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahu-San,

    下面是我的客户的要求。

    您能尝试检查复位是否适用于这种情况吗?

    或者、您能告诉我为什么我们不确定 重置是否能解决这个问题吗?

    此致、

    Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shotaro-San、

    我关于未知状态的措辞使描述混淆了。

    如果未遵循数据表中建议的电源序列、PHY 将无法正常工作。 如果 PHY 的功能不起作用、复位将毫无作用。

    因此、我们建议遵循数据表中提供的电源序列。

    谢谢。
    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahu-San,

    我来仔细核对一下您想说的话。

    如果 未遵循数据表中的电源序列、PHY 将无法正常工作。 这意味着我们不能说复位功能的内部电路正常工作、对吧?

    此致、

    Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 数据表中未遵循电源顺序,则 PHY 将无法正常工作。 这意味着我们不能说用于复位功能的内部电路正常工作、对吧?

    可以。

    此致、
    拉胡尔