This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH941AS-Q1:941AS+928Q 的图形初始化参数和上电时序控制

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UH941AS-Q1, ALP, USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1188237/ds90uh941as-q1-pattern-initialization-parameters-for-941as-928q-and-power-up-timing-control

器件型号:DS90UH941AS-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB928QALPUSB2ANY

大家好、

我们客户的一个问题、我将在下面转发、  您能提供一些指导吗?

场景:

使用一个 MIPI DSI4lane 将2560x768的 RGB888拼接数据输入到 DS90UH941AS-Q1、并通过内部分离器分为两个1280x768的串行信号、每个信号输入到两个 DS90UB928Q 中、该信号会进行解串并转换为 LVDS 信号、分别输出到两个 LVDS 面板。 如数据表下图所示。

1、MIPI DSI 两个1280x768拼接不完整, 941AS 模式发生器能生成两个1280x768串行信号输出用于调试屏幕使用吗?

是否有工具可生成符合上电时序要求的初始化参数列表?

3、LVDS 屏幕是否需要先用2:2单图案照亮、如何配置941AS、928Q 的初始化参数

此致、

艾米·罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    1.) 941AS 配备了两个不同的 PatGen 模块、因此您应该能够生成两个不同的图形。 是否使用 ALP? 如果正在使用 ALP、941AS 配置文件下的图形发生器部分应在底部具有"PatGen Select"选项。 使用该工具、您应该能够在发送的两种不同图形之间进行切换、并验证输出和屏幕是否正常工作。

    2和3。) 你说初始化参数是什么意思? 您是否意味着在启动时启用分离器模式、PatGen 和寄存器值? 或者您是指在上电序列期间确保正确的上电时序、以确保器件正常工作?  

    此外、您能否提供有关客户设置的更多信息? 例如活动视频分辨率、PCLK 速率和 DSI 时钟速率、以及正在使用的 DSI 模式。 我会很感激的!

    谢谢。

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的支持。

    我从客户那里得到如下反馈:

    初始化参数是指 941AS/928Q 输出测试图形的寄存器配置。  我 向我的客户推荐了 snla132g.pdf 文档。 客户请参考文档中的说明、  按如下所示设置928Q 模式寄存器相关参数。
    但面板不显示任何内容、时序符合面板的要求、均使用928Q 内部 CLK、请帮助确认0x64/0x65/0x39寄存器是否设置正确。 除了以下内容外、是否还需要对任何其他寄存器进行编程、例如0x01中的复位控制等?

      //内部 CLK DIV
       I2C_Write (0x2C、0x66、0x03I2C_FMT_A8D8); //Addr
       I2C_Write (0x2C0x67、0x03、I2C_FMT_A8D8); //数据

      //HActive LSB
       I2C_Write (0x2C、0x66、0x07I2C_FMT_A8D8); //Addr
       I2C_Write (0x2C0x67、0x00、I2C_FMT_A8D8); //数据

      //HActive MSB 和 VActive LSB
       I2C_Write (0x2C、0x66、0x08I2C_FMT_A8D8); //Addr
       I2C_Write (0x2C0x67、0x05、I2C_FMT_A8D8); //数据
      //VActive MSB
       I2C_Write (0x2C、0x66、0x09I2C_FMT_A8D8); //Addr
       I2C_Write (0x2C0x67、0x30、I2C_FMT_A8D8); //数据

      //HTotal LSB
       I2C_Write (0x2C、0x66、0x04I2C_FMT_A8D8); //Addr
       I2C_Write (0x2C0x67、0x72、I2C_FMT_A8D8); //数据
      //HTotal MSB& VTLSB
       I2C_Write (0x2C、0x66、0x05I2C_FMT_A8D8); //Addr
       I2C_Write (0x2C0x67、0x26、I2C_FMT_A8D8); //数据
      //VTotal MSB
       I2C_Write (0x2C、0x66、0x06I2C_FMT_A8D8); //Addr
       I2C_Write (0x2C0x67、0x33、I2C_FMT_A8D8); //数据

      //HBP
       I2C_Write (0x2C、0x66、0x0CI2C_FMT_A8D8); //Addr
       I2C_Write (0x2C0x67、0xA0、I2C_FMT_A8D8); //数据
      //VBP
       I2C_Write (0x2C、0x66、0x0DI2C_FMT_A8D8); //Addr
       I2C_Write (0x2C0x67、0x18、I2C_FMT_A8D8); //数据

      //Hsw
       I2C_Write (0x2C、0x66、0x0AI2C_FMT_A8D8); //Addr
       I2C_Write (0x2C0x67、0x24、I2C_FMT_A8D8); //数据
      //Vsw
       I2C_Write (0x2C、0x66、0x0BI2C_FMT_A8D8); //Addr
       I2C_Write (0x2C0x67、0x04、I2C_FMT_A8D8); //数据

      //POL&HV_DIS
       I2C_Write (0x2C、0x66、0x0EI2C_FMT_A8D8); //Addr
       I2C_Write (0x2C0x67、0x00、I2C_FMT_A8D8); //数据

      //FPS
       I2C_Write (0x2C、0x66、0x0FI2C_FMT_A8D8); //Addr
       I2C_Write (0x2C0x67、0x18、I2C_FMT_A8D8); //数据

       I2C_Write (0x2C0x65、0x03I2C_FMT_A8D8); //
       I2C_Write (0x2C0x39 0x02I2C_FMT_A8D8); //
       I2C_Write (0x2C0x64、0x51、I2C_FMT_A8D8); //
    客户已确认 Panel 硬件连接 良好、并且可以使用 Panel 自身的自检模式来输出各种图案。
    使用 从928Q 到面板的 Pattern 信号来测试没有图像输出。
    PASS 引脚 为 低电平、LOCK 引脚 为高电平

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    我将查看这些数据、并了解我们如何将这些设置复制到我们身边的测试中、看看我们是否可以复制这些设置并解决问题。 我会尽量在一周结束前给您一个答案、最晚是2/3。

    如果出现任何其他信息或问题、请随时告诉我。

    谢谢。

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。  以下 是 该客户的跟进问题、请提供您的评论。

    我已确认928Q VDD33/VDDIO 和其他电源具有3.3V、RTERM = 100Ω Ω、请帮助确认以下引脚设计是否正确、MODE_SEL 对应于 R4 = 1.354V R6 = 2.046V、是否有问题?

    根据我当前的使用场景:每个928Q 只有一个 LVDS 面板亮起、并且没有音频传输要求、MODE_SEL 应配置为以下哪组?

    完全复制 snla132g.pdf 文档这组初始化参数、只需修改相应的内部200m 以进行160M 计算 PCLK (928Q 内置时钟源为160M)、根据下面屏幕截图中的参数设置其他、不要连接 LVDS 屏幕、 测量 LVDS 输出、 LVDS CLK/DATA 通道仅为高电平和低电平变化、LVDS 信号波形不可用。

      //内部 CLK DIV
       I2C_Write (0x2C、0x66、0x03I2C_FMT_A8D8); //Addr
       I2C_Write (0x2C0x67、0x05、I2C_FMT_A8D8); //数据

      //HActive LSB
       I2C_Write (0x2C、0x66、0x07I2C_FMT_A8D8); //Addr
       I2C_Write (0x2C0x67、0x20、I2C_FMT_A8D8); //数据

      //HActive MSB 和 VActive LSB
       I2C_Write (0x2C、0x66、0x08I2C_FMT_A8D8); //Addr
       I2C_Write (0x2C0x67、0x03、I2C_FMT_A8D8); //数据
      //VActive MSB
       I2C_Write (0x2C、0x66、0x09I2C_FMT_A8D8); //Addr
       I2C_Write (0x2C0x67、0x1E、I2C_FMT_A8D8); //数据

      //HTotal LSB
       I2C_Write (0x2C、0x66、0x04I2C_FMT_A8D8); //Addr
       I2C_Write (0x2C0x67、0x98、I2C_FMT_A8D8); //数据
      //HTotal MSB& VTLSB
       I2C_Write (0x2C、0x66、0x05I2C_FMT_A8D8); //Addr
       I2C_Write (0x2C0x67、0xD4、I2C_FMT_A8D8); //数据
      //VTotal MSB
       I2C_Write (0x2C、0x66、0x06I2C_FMT_A8D8); //Addr
       I2C_Write (0x2C0x67、0x20、I2C_FMT_A8D8); //数据

      //HBP
       I2C_Write (0x2C、0x66、0x0CI2C_FMT_A8D8); //Addr
       I2C_Write (0x2C0x67、0xD8、I2C_FMT_A8D8); //数据
      //VBP
       I2C_Write (0x2C、0x66、0x0DI2C_FMT_A8D8); //Addr
       I2C_Write (0x2C0x67、0x23、I2C_FMT_A8D8); //数据

      //Hsw
       I2C_Write (0x2C、0x66、0x0AI2C_FMT_A8D8); //Addr
       I2C_Write (0x2C0x67、0x0A、I2C_FMT_A8D8); //数据
      //Vsw
       I2C_Write (0x2C、0x66、0x0BI2C_FMT_A8D8); //Addr
       I2C_Write (0x2C0x67、0x02、I2C_FMT_A8D8); //数据

      //POL&HV_DIS
       I2C_Write (0x2C、0x66、0x0EI2C_FMT_A8D8); //Addr
       I2C_Write (0x2C0x67、0x03、I2C_FMT_A8D8); //数据

       I2C_Write (0x2C0x65、0x03、I2C_FMT_A8D8); //
       I2C_Write (0x2C0x39 0x02、I2C_FMT_A8D8); //
       I2C_Write (0x2C0x64、0x11、I2C_FMT_A8D8); //
    此致、
    艾米·罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    应根据系统所需的内容、I.E HDCP、向后兼容性、LCBL 模式和 I2S_Surround 音频设置来选择 MODE_Sel。 根据所需内容、他们还应确保电阻器遵循该设置的指示比率。 从现在的设置来看、它们似乎要设置9。 如果未使用 HDCP、并且没有音频要求、则我认为设置2可以正常工作。 但同样、这取决于客户配置。

    对于 PatGen 代码、Patgen 是从解串器还是串行器运行? 代码中使用的地址使我相信解串器、但如果不是这样、请记住928 PatGen 专用部分将不是必需的。 此外、什么用于执行脚本? ALP 或单独的 I2C GUI?

    应用手册中所述的设置适用于800X480图像、只要显示屏不会出现这方面的问题、应用手册中所述的脚本就应该可以使用。 如果看到 LOCK 引脚变为高电平、则应指示应启用 PatGen 和输出。 如果可能、监控 LOCK 引脚的输出并验证它是否被驱动为高电平且没有更改。

    谢谢。

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan,ñ a

    思考您的答案

    1、PatGen 代码从解串器(DS90UB928Q)运行,我执行了脚本使用 单独的 I2C 主机器件,而不使用 ALP。 LOCK 引脚为高电平、但 TxCLKOUT/TxOUT 引脚 没有 LVDS 信号输出。  

    2、将 0x09写入 928Q 的 reg (0x1D)Registered)0x1E( 作为 Blow、但 GPIO0/GPIO1无法输出高电平、

      I2C_Write (0x2C、0x1D、0x09、I2C_FMT_A8D8);//GPIO0输出高电平

      I2C_Write (0x2C、0x1E、0x09、I2C_FMT_A8D8);//GPIO1输出高电平
      我已经读取 reg (0x1D)Registered(0x1E)并 确认0x09具有不成功的写入。
    3、您能帮我检查一下 928Q 的烧断示意图吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gene 和 Amy:

    首先、是在本地写入和读取928Q、还是通过941AS 远程读取928Q?

    接下来、仔细检查所有被写入的寄存器实际上是否更改了它们的值、并读取0x00寄存器以查看器件 ID 是什么。

    另外、如果您还可以提供941AS 原理图、我将不胜感激。 我将继续查看928原理图、但到目前为止我没有看到任何问题。

    我担心的一件事是器件 ID。 请确保每个串行器和解串器都具有通过 IDX 引脚分配给它们的唯一 ID。 具有相同 ID 的多个器件可能会导致寄存器的读取和写入出现问题。

    从我在命令中可以看出、它们似乎应该对输出产生影响、因此它们不会产生影响很奇怪。 我想看看我们以前是否见过这样的事。

    谢谢。

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan

    在本地写入和读取1、928Q、I2C 7位器件 ID 为0x2C、我使用了不同的 I2C 主器件来控制928Q 和941AS。

    2、928Q reg (0x00)=0x58、所有直接寄存器值转储作为 Blow:

    3、941AS-Q  原理图作为熔断、I2C 7位器件 ID 0x0C:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gene:

    谢谢、我很感激。 我将查看此信息、并尽量获得有关我们最晚可在下周初确定的问题的答案。

    谢谢。

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gene:

    941-AS 的原理图看起来也不错、但我想确认是否使用了 STP、而不是同轴电缆。

    对于928原理图、我确实注意到 Vddio 和 Vdd3v3引脚具有接地端、我只想确认电源已正确连接、这些只是原理图中的错误。

    我还注意到、使用928上的 Mode_Sel、Mode_Sel 电压为1.98、这并不是特定电平的电压。 如果可能、请使用表中指示的电阻器以确保电压电平正确。

    有了这个寄存器转储、是在更改 GPIO 寄存器的值之前还是之后?

    您是否尝试过使用不同的928或不同的串行器复制此问题?  

    我将努力在内部与团队保持一致、看看其他人是否对此问题有任何看法、 此外、我还尝试自行进行设置、看看我们是否可以使用 EVM 复制此示例、然后我就会了解是否可以解决任何问题。

    谢谢。

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

    感谢您的答复。

    1、我已确认941AS 连接928所用的 STP。

    2、VDDIO/VDD33 = 3.368V,它们未接地,VDDIO/VDD33   引脚和群组之间有一个4.7uF 的容量。

    3、I change 电阻器 R3 = 124kΩ Ω、R4 = 210kΩ,Ω VR4 = 2.112V,VR4/VDD33 = 0.627、MODE_SEL 为 No.9、仍没有 LVDS 信号输出。

    4、更改 GPIO 寄存器的值后、此寄存器转储

    5、我们已经尝试了2件928Q PCBA,它们是一样的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gene:

    4、更改 GPIO 寄存器值后的此寄存器转储

    如果是这种情况、那么我不会看到对 GPIO 寄存器0x1D 和0x1E 进行了任何更改。 GPIO 0和1看起来都处于未激活状态且尚未写入。 您是否可以通过再次写入这些 GPIO 寄存器、再次转储或读取这些寄存器来确认这是否一致?

    是否可以发送视频时序和属性? 我需要他们支持 PatGen。

    谢谢。

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

     上面的转储寄存器图片不被设定  0x1D,0x1E 寄存器。

    所有 寄存器将代码和转储值设置为 Blow:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

    在将 MODE_SEL = No.0  更改为高电平后、OSS_SEL 更改为高电平、

    我将 0x09写入 928Q 的 reg (0x1D)Registered(0x1E) 作为 Blow、但 GPIO0/GPIO1可以输出高电平、并将 0x01写入 928Q 的 reg (0x1D)Registered(0x1E) 作为 Blow、但 GPIO0/GPIO1可以输出低电平、但尚未有 LVDS 信号输出。

     
     示波器将引脚值测试为 BLOW:
    PDB 哎呀 OSS_SEL 锁定 开来 TxCLKOUT/TxOUT [3:0]
    高电平 高电平 高电平 高电平 高电平(3.3V) 1.2V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gene:

    因此、为了确认、在切换到模式1而不是模式9后、您能够看到来自 GPIO 的高/低信号是否符合预期?

    这是合理的、因为在模式9中启用的向后兼容模式禁用了许多功能、包括双向 GPIO。

    您还将 OSS_SEL 切换为高电平了吗? 这也应该很好。

    如果可能、您能否安装 ALP、看看您是否可以将其与928搭配使用、以在928上启用 PatGen、并查看您是否具有相同的结果? 就我而言、我使用 PatGen 功能通过 ALP 连接了一个941AS-EVM 和928EVM、并可以看到来自 TxOUT 引脚的输出。

    谢谢。

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我没有 USB2ANY 器件来将我的板连接到 ALP PC 工具、您能否 提供 我以前使用的寄存器参数941AS 和928Q?

    我找到了   DS90UB928QEVM 用户指南(ti.com.cn),you可以将寄存器保存到一个文件中、可以将您的测试寄存器参数保存到我身上?

    您能否为我绘制一张图片来显示 S1/S4/S5 (PDB/LFMODE/MAPSEL/BISTEN/OE/BISTC/OSS_SEL/MODE_SEL) 状态、

    我想改变我的板和 EVM 一样,并使用 您使用的寄存器参数.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gene:

    下面的一些图片展示了我们的 EVM 设置以及 ALP 的寄存器转储。

    e2e.ti.com/.../2_5F00_17_5F00_928EVM_5F00_RegisterSave.txt

    我还在启用 OEN、OSS_SEL 和 OE/OSS_SEL 覆盖的情况下进行了测试、但仍然能够查看 TxOut 通道中的活动。

    请告诉我您是否能够看到类似的结果!

    另外,由于是国庆节,预计将于下周一(2月20日)进行,因此,有可能会推迟到2月21日进行答复。

    谢谢。

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    它也没有 LVDS 信号输出。

    哪个选择正确、OE/OSS_SEL 状态如下所示:

    寄存器(0x02)为0x00、 LVCMOS 输出是禁用的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gene:

    OEN 会影响 LVCMOS 输出是否启用。 当为低电平时、LVDS 应作为主输出。

    OSS_SEL 控制当 LOCK 为低电平时器件的输出。

    如果此器件的预期输出是 LVDS、那么我不认为 OEN 或 OSS_SEL 的设置很重要、但我会内部询问是否有人提供任何自相矛盾的信息。

    我需要尝试的一件事是两行脚本。 使用这两行,我能够启用 patgen,所以我想看看是否有可能在你身边,这里有两行:

    board.WriteI2C (0x58、0x64、0x64)

    board.WriteI2C (0x58、0x65、0x04)

    如果您可以调整这些引脚以适用于您的 I2C 并进行尝试、请查看 TxOUT 引脚是否保持在1.2V 或变化、我会很感激。 同时、我还将确认 OEN 或 OSS_SEL 的设置对于 LVDS 是否很重要。

    谢谢。

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

    TxOUT 引脚保持在1.2V,

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gene:

    嗯、奇数。 我继续尝试了可以在应用手册中找到的脚本、但我确实注意到其中有一个可能影响性能的问题。 在脚本末尾、它指示将0x03写入寄存器0x65以启用具有内部时序的 patgen。 但是、将0x03写入此寄存器将不会启用内部时序、您实际上必须将0x07写入它。 我更新了 Amy 在该线程顶部发送的脚本来反映这一点: e2e.ti.com/.../928TestScript.txt

    在做出这一改变后,我运行了脚本在我的一侧,并可以看到 patgen 来自928。

    我想请您尝试一下、看看您是否注意到任何东西、如果不注意、可能会存在向间接寄存器发送 I2C 命令的方式问题、或者测试过程中可能存在其他问题。

    谢谢。

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

    谢谢,我没有新的信息同步给你,我会要求一个当地的朋友谁移植成功928Q 帮助我首先检查.

    当我收到新消息时,我会及时与您同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gene:

    好的、听起来不错。 是的,当你有更多的信息时,让我知道你在这里从你的当地朋友。

    谢谢。

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

    我 从朋友那里借用了928Q 和947Q 板,同样的寄存器表也不能在面板上显示模式,但他的947Q 可以发送模式信号到928Q 板, 928Q 后的面板可以显示模式成功。 974Q 和928Q 与 STP,连接、所以我尝试使用941AS-Q 将模式信号发送到良好的928Q 板、但也出现了故障。 您有任何 建议吗?

    我读取了所有状态寄存器为 Blow、

     GENERAL_STS (0x0C)寄存器显示"未检测到电缆链路"

    STS (0xC4)寄存器显示"RX_INT 未激活"

    I2C_READ GENERAL_STS:0x00

    I2C_READ TX_MODE_STS:0x8B

    I2C_READ BCC_STATUS:0x00

    I2C_READ STS:0x40

    I2C_READ DPHY_STATUS:0x1F

    I2C_READ DPHY_DLANE0_ERR:0x00

    I2C_READ DPHY_DLANE1_ERR:0x00

    I2C_READ DPHY_DLANE2_ERR:0x00

    I2C_READ DPHY_DLANE3_ERR:0x00

    I2C_READ DPHY_ERR_CLK_LANE:0x00

    I2C_READ DPHY_SYNC_STS:0x00

    I2C_READ DSI_ERR_CFG_0:0xFF

    I2C_READ DSI_ERR_CFG_1:0x7F

    I2C_READ DSI_STATUS:0x00

    I2C_READ DSI_ERR_COUNT:0x00

    I2C_READ DSI_VC_DTYPE:0x00

    I2C_READ DSI_ERR_RPT_0:0x00

    I2C_READ DSI_ERR_RPT_1:0x00

    I2C_READ DSI_ERR_RPT_2:0x00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gene:

    通过 GENERAL_STS 寄存器、似乎941AS 无法连接到928。 由于947看起来是可行的、我想说这听起来像是一个硬件问题。

    再次检查是否 未违反上电序列、是否存在引脚连续性以及是否没有开路电容。

    谢谢。

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

    我检查了硬件、 没有发现任何错误。941AS-Q 的 DOUT0_P/N 有串行信号输出、

     GENERAL_STS (0x0C)寄存器显示 当我使用 DSI CLK 时 PCLK_DETECT 为活动状态、但 LINK_DETECT 也为0。

    STS (0xC4)寄存器显示"RX_INT not active"、STS 的右侧值为"0x28"?

    RX_INT 运行需要下拉928Q?的 INTB_IN 引脚

    I2C_READ GENERAL_STS:0x04

    I2C_READ TX_MODE_STS:0x8B

    I2C_READ BCC_STATUS:0x00

    I2C_READ STS:0x40

    I2C_READ DPHY_STATUS:0x1F

    I2C_READ DPHY_DLANE0_ERR:0x00

    I2C_READ DPHY_DLANE1_ERR:0x00

    I2C_READ DPHY_DLANE2_ERR:0x00

    I2C_READ DPHY_DLANE3_ERR:0x00

    I2C_READ DPHY_ERR_CLK_LANE:0x00

    I2C_READ DPHY_SYNC_STS:0x00

    I2C_READ DSI_STATUS:0x00

    I2C_READ DSI_ERR_COUNT:0x00

    I2C_READ DSI_VC_DTYPE:0x00

    I2C_READ DSI_ERR_RPT_0:0x00

    I2C_READ DSI_ERR_RPT_1:0x00

    I2C_READ DSI_ERR_RPT_2:0x00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gene:

    您是否也检查了 两个928s 的硬件?

    是的、STS 寄存器的值应为0x28。 在941AS 上、STS 寄存器的 RX_INT 位用于指示所连接解串器的 INTB_IN 引脚何时处于活动状态、而无需处于活动状态即可实现功能。

    我注意到的一点是、在查看 TX_MODE_STS 寄存器值的值后、读数 为8B、即使查看原理图时、读数也应该为8F。 我只想确认一下、您是否调整了 MODE_SEL0的电阻器以禁用941AS 上的分离器模式?

    对于 MODE_SEL1、941AS 使用的是哪种设置? 时钟是启用还是禁用?

    你还有你的朋友947和928板吗? 如果是、您能否比较这些相同的寄存器、看看 STS 和 GENERAL_STS 是否看到了链接并通过其寄存器位指示它?

    良好的928Q 板的原理图是否相似? 有可能发送吗?

    谢谢。

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

    1、当连接到947板, 928板是好的,改变 STP 连接从941板,无法显示任何东西。

    ->是的。我更改了 MODE_SEL0 =模式3、MODE_SEL1 =模式0、因此 TX_MODE_STS = 0x8B 正确。 启用时钟

    2、 内部 clk,GENERAL_STS (0x0C)寄存器中的寄存器(0x56)设置为0x02 ,显示 PCLK_DETECT 处于活动状态,与 DSI clk 相同。但电缆链路也失败、并且928Q LOCK PIN 无法上拉。

    我检查了7个链路故障案例、没有发现任何问题

    3、INTB PIN 对于色条输出不重要?它仅用于客户功能?

     已经比较了寄存器与我朋友的928Q 板,和我的一样,但他的板 MCU 将下拉 INTB_IN ,我的板没有做到。 他的板没有打开调试口给我,所以我无法得到寄存器的实时值.  我不知道 什么时候 应该在   i2c 初始化之后或 i2c 初始化之前下拉928Q 的 INTB_IN 和941AS 的 INTB_IN?  必须设置寄存器0xC6[5]= 1和0xC6[0]= 1?  

    4、  928Q 板的原理图是烧断的、我不是 947板的原理图  

    e2e.ti.com/.../BU928.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gene:

    1.)  是否可以监控 CLK (REFCLK、DSIx_CLK)引脚并验证 PCLK 以及 DSI 时钟是连续还是不连续? 由于 MODE_SEL1中的 CLOCK 设置为1、因此 DSI 时钟必须是连续的。

    2.)如果可能、您是否可以从941的 DOUT 引脚到928的 Rin 引脚进行连通性检查、以确认该信号实际上是使其从941的输出一直到928的输入。 您可以探测多个点、例如 LC 滤波器或电容、以确保信号正常工作。 此外、检查信号的极性、确保+为+、-为-。

    3.) INTB 引脚用于指示 SER 或 DES 端何时发生中断。 该引脚通常连接到 GPIO、该 GPIO 将通知器件是否检测到 bee 中断。 然后、它将接收该中断并将其中继到任何连接的串行器。 无需将其下拉。 寄存器0xC6 用于帮助指示是否与下游接收器建立了连接。 因此、如果您愿意、 根据941AS 是否检测到锁定或甚至检测到下游接收器、您可以使用 CFG[1](0xC2)来发生中断位。

    4.) 我看了看原理图、没有看到任何重大差异、我会继续仔细检查、但到目前为止没有看到任何差异。

    谢谢。

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

    1、My MIPI DSI CLK 输出是 连续的

    2、我们检查了941到928的 DOUT 引脚 是右连的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gene:

    您能解释一下"正确连接"的含义吗? 您的意思是、在探测时、信号成功通过连接传输并显示在928的 IN 引脚上、正确吗?  

    您手头有任何941AS 或928 EVM 吗? 如果是、您能否测试用其中一个器件代替另一个器件进行测试、例如使用您的928进行941EVM? 使用这些 EVM 进行测试有助于说明问题所在、是电路板设计、软件还是其他方面?

    谢谢。

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

    我测试了928Q Rin+/-和 LOCK PIN,的信号比较了我朋友的947板 和我的941板 输出信号,使用相同的928Q DES 板。

    941到928的 DOUT 引脚连接正确、 当使用 STP 连接941电路板时、928Q Rin+/-可以接收到信号。

    信号绿色:锁定 PIN

    信号黄色:RIN+/- PIN, 使用差分探头的示波器

    我的朋友947+928可以测试锁定 PIN 是高,但我的941+928测试锁定 PIN 总是低.

    我发现当锁定引脚高时、RIN+/- 电压峰值大于解锁状态、但我的941+928锁定状态具有太短的闪存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gene:

    但我的941+928锁定状态太短的闪存

    所以941和928之间的锁不能维持足够长的时间来获得它的适当的图片吗? 是否可以 使用与您朋友的 OScope 图片相同的时间刻度来拍摄 OScope 上的941+928设置的照片以便直接进行比较?

    您手头是否有941AS 或928个 EVM?

    同样、是否可以使用 EVM 尝试这样做、看看这些问题是否仍然存在?

    谢谢。

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan,ñ a

     为您提供帮助,我在941AS+928Q 板上有指示灯,根本情况是 DOUT+/DOUT-连接错误,交换941 DOUT+/DOUT-  PIN 后,面板可以显示色条和视频预览。

     下周我会调试一个 DSI 输入左/右3D 格式,你有没有设置演示寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gene:

     数据表的第8.4.4.1节应详细说明为了左/右3D 格式而更改的寄存器。

    如果还出现任何问题、请告诉我!

    谢谢。

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ryan、

    客户的问题已解决。 感谢您一直以来对我们的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    没问题、很高兴我能提供帮助! 如果出现任何其他问题、请随时在 E2E 上发布另一个主题。

    谢谢。

    Ryan