This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1452:接收器输入阻抗

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1212494/thvd1452-receiver-input-impedance

器件型号:THVD1452

尊敬的专家:

客户想知道 THVD1452的接收器输入阻抗。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

新一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载是 RS-485单元负载的1/8。

    该行为并不像固定电阻器、因此在第7.7节中将其指定为总线输入电流。

    如果您确实需要输入阻抗值、请将 Vi 除以 II

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    Clemens 是正确的-负载额定为1/8单位负载-出于一般设计目的、我们使用96k 作为最小阻抗。 在大多数情况下、对于1/8单元负载器件、阻抗不同、 但是、对于大多数将96k 用于1/8负载的设计将会没问题-如果您需要更具体的边界点、总线输入电流规格除以输入电压将得到可用于设计的阻抗值。 但是、对于大多数应用、不需要这样做、因为96k 可能是一种很好的值设计。

    要快速了解 RS-485收发器阻抗、一种快速工具是:

    1个单位负载~ 12K ~支持32个节点

    1/2单位负载~ 24k ~支持64个节点

    1/4单位负载~ 48K ~支持128个节点

    1/8单位负载~ 96k ~支持256个节点

    12k 来自 RS-485的最小共模负载规格、即375。  32 12K 负载并联为375 -同样的分析也可用于其他值-但只是为了提供一些数字来源的信息。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我会看看我能做些什么。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens 和 Parker、  

    感谢您的答复。

    THVD1452是1/8 UL、输入阻抗为96k 欧姆。

    我将向客户反馈。

    输入电流来计算 Vi 和电流 。

    在12V 时、输入电流(最大值)为125uA、输入阻抗为96k。

    另一方面、在-7V 时、输入电流(最大值)为100uA、输入阻抗为70k。

    这小于96k、 我应该了解什么?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS-485规范将单位负载定义为固定电阻、但对电压和电流有若干限制(请参阅 RS-485基础知识系列白皮书的图4-3)。

    这可以近似为12 kΩ、但在图中的其他位置、计算出的阻抗将更高或更低。

    每个 RS-485发送器都保证能够驱动具有32个单位负载(或256个1/8单位负载)的总线;这就是数据表告诉您 THVD1452为1/8单位负载的原因、以及为何应使用单位负载来设计总线。 您还可以使用近似阻抗(375 Ω、12 kΩ、96 kΩ)来设计总线;得到的总线节点最大数量是相同的、即使阻抗值实际上并不适用于所有电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    对不起,我不是很清楚。 RS-485作为一个标准、充满了可能掩盖系统细微差别的假设- Clemens 的解释也是正确的-因此这也可用于添加一些背景信息。

    当我说"最小"输入阻抗时-它不是真正的最小值-由于收发器的指定方式、可以将它称为最小输入阻抗。 差分总线规格将包括 共模负载-即 A 和 B 之间有一个电阻器到共模源(通常规格为-7V 至12V)、其中共模电阻器为375欧姆。  这是在我们的数据表(和大多数行业数据表)中指定的用作共模负载的最小阻抗。 对于并联的256个收发器-要使它们等于375、则需要96K 的阻抗-因此对于1/8负载器件、我们是估算的。 "最小"输入阻抗为96K。 即使每个接收器都可以低于96K、也是如此。  实际情况-在具有多个器件的长总线上(多达256个) 每个收发器都将具有不同的输入阻抗、这在很大程度上取决于节点之间的接地电位差-因此使用1个值更容易设计-并且适用于通常固定在~96K 的1/8单位负载器件。  

    但是、256个1/8单位负载器件可以位于1条总线上-无论运行期间是否有部分节点低于96K -因为这是指定的并且是可能的。 此处唯一需要注意的是、真正的共模负载可能略小于375欧姆-但在绝大多数应用中、这应该不是问题。  

    另一个重要注意事项-许多参考资料和设计指南假定1、1/2、1/4和1/8单位负载器件的12K| 24K| 48K| 96K。

    总之、

    96K 不是真正的"最小值"、但出于设计目的、可以这样使用它(许多参考资料也会这样引用它)- 我想说的主要例外是:

    您的总线接近256节点限值、并且可能的节点之间存在大量 的接地电势差-在这种情况下、了解节点之间的接地电势差非常重要、这样设计可以更好地估算真正的共模负载 以确定他们是否应该由于略低于375欧姆的共模负载而在数据表值中出现偏差-再次说明、这在大多数应用中可能不是一个大问题、但需要注意的是...  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens 和 Parker、

    感谢您的详细解释。

    我可以加深我的理解。  

    96k Ω 不是真正的最小值、但可以使用。

    因为保证基本 RS485使用32个节点。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一市