This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:交流电容器放置

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1213327/ds125df111-ac-cap-placement

器件型号:DS125DF111

输入/输出引脚交流电容器的放置要求是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanava、

    我们建议将交流电容器尽可能靠近 IC 放置。 有关示例、请参阅数据表中的第10.2节。

    谢谢。

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大频率是多少? 我认为输出引脚的交流电容器应放置在更靠近接收器 IC 的位置。

    在 8.2.1中"将发射器链路的交流耦合电容器放置在该通道的接收器附近"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、混淆了、我之前的响应仅适用于接收器 IC 的输入引脚。 在8.2.1之后、将所有交流电容器尽可能靠近信号链的每个接收器端放置。

    谢谢!
    Evan