This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:DP83825I 虚假 IC、您能帮我检查一下吗?

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1213160/dp83825i-dp83825i-fake-ic-could-you-help-to-check-it

器件型号:DP83825I

您好、e2e

我们使用 Phy DP83825IRMQR 生产原型我们的器件(基于 Sitara CPU)、对于第一批(100件)我们不存在任何问题、对于第二批(100件)、所有 Phy 都不正确工作。 下图展示了 IC 的真实视图,我们不改变 PCB LOYAOUT 或两个批次的项目是相同的。  

您能帮助检查或识别您的用于 DP83825IRMQR 的 IC 产品的虚假吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damina:

    请问您是如何知道 IC 是"假的"、或者 PHY 是如何工作的? 只是想确保它不是功能问题、然后再得出结论:它是"假的"。

    我还想问一下您从哪里获得了 IC?

    --

    谢谢!

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    我不确定它们是否都存在、这是我的怀疑、因此我询问如何确认这一事实、如果您愿意、我可以将此器件发送给 TI 进行评估。

    对于 PCB 的所有批次、该 项目都是相同的。

    我再次拆焊了 PHY 并进行了焊接、但没有任何结果、我没有找到任何短接点。

    在下一步中、我将 PHY 从工作 PCB 拆焊(来自中国 EMS 的批次)并焊接到不工作 PCB 上( EMS Tailand)->然后不工作 PCB (来自 EMS Tailand)开始正常工作。

    我不知道 EMS 从何处提供零件的详细信息。

    不能正常工作的 PHY 是我目前发现的:

    1. 以太网上无载波、
    2. 某些 PHY 的内部复位引脚损坏、
    3. IC 的标记不同、与 IC 用于标记的边缘之间的距离、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damina:

    感谢您分享这些信息。 如果可能、您可以 针对"假"PHY 进行以下检查:

    • 您能否探测引脚"50MHZOUT/LED2"以查看引脚在 RMII 主模式上发出50MHz 吗?
    • MDC/MDIO 是否在切换为"假"PHY?
    • 您如何知道内部复位引脚损坏?

    --

    谢谢!

    林希尔曼