This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31E:与 DS26LV31的比较

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1213556/am26lv31e-comparison-with-ds26lv31

器件型号:AM26LV31E

您好、专家!

您能否确认以下两个部分的差异?

  • DS26LV31TM
  • AM26LV31EIDR  

我明白、 AM26LV31EIDR 是与旧器件 DS26LV31TM 最接近的选件。

另外、 我发现 AM26LV31EIDR 通过了 IEC 认证、而没有任何项目显示 DS26LV31TM 具备这一特性/认证。

您是否能够确认这是否准确?

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    请查看下面的完整比较表:(请注意、它在 DS 器件的末尾显示/NOPB -但其规格是相同的-这不是第一次要求进行此更改-因此我有一个预先制作的表、从比较的角度来看、它是相同的)  

    函数参数

    DS26LV31TM/NOPB 最小值

    AM26LV31EIDR 最低

    DS26LV31TM/NOPB 典型值

    AM26LV31EIDR 典型值

    DS26LV31TM/NOPB

    最大值

    AM26LV31EIDR 最大值

    提供反馈意见

    顶层零件信息

     

     

     

     

     

     

     

    配置

    -

    -

    4TX 0RX

    4TX 0RX

    -

    -

     

    热性能

    -

    -

    D (SOIC)

    D (SOIC)

    -

    -

     

    引脚对引脚

    -

    -

    -

    -

     

    标准的版本

    -

    -

    TIA/EIA-422-B 和 ITU Recommendation V.11

    TIA/EIA-422-B 和 ITU Recommendation V.11

    -

    -

     

    要求

     

     

     

     

     

     

     

    HBM (总线驱动器引脚)

    -

    -

    /-7kV

    +/-15kV

    -

    -

     

    HBM (其他引脚)

    -

    -

    +/-2.5kV

    /-2kV

    -

    -

     

    CDM

    -

    -

    未指定

    /-1kV

    -

    -

     

    IEC 61000-4-2接触放电(总线驱动器引脚)

    -

    -

    未指定

    +/-8kV

    -

    -

     

    IEC 61000-4-2空气间隙放电(总线驱动器引脚)

    -

    -

    未指定

    +/-15kV

    -

    -

     

    温度/热规格

     

     

     

     

     

     

     

    TA (环境温度范围)

    -40°C

    -40°C

    -

    -

    85°C

    85°C

     

    TJ (结温/虚拟结温)

    未指定

    未指定

    -

    -

    未指定

    150°C

     

    Tstg (贮存温度)

    -65C

    -65C

    -

    -

    150°C

    150°C

     

    RθJA Ω(结至环境热阻)

    -

    -

    73.6 C/W

    73.0 C/W

    -

    -

     

    RθJC Ω(顶部)(结至外壳(顶部)热阻)

    -

    -

    31.1 C/W

    32.8 C/W

    -

    -

     

    RθJB Ω(结至电路板热阻)

    -

    -

    32.5 C/W

    31.0 C/W

    -

    -

     

    ΨJT Ω(结至顶部特征参数)

    -

    -

    3.7 C/W

    5.1 C/W

    -

    -

     

    ΨJB Ω(结至电路板特征参数)

    -

    -

    30.8 C/W

    30.7 C/W

    -

    -

     

    绝对最大额定值(电气)

     

     

     

     

     

     

     

    VCC

    -0.5V

    -0.5V

    -

    -

    7伏

    6v

     

    VI (驱动程序/启用)

    -0.5V

    -0.5V

    -

    -

    VCC + 0.5V

    6v

     

    输入钳位电流

    -20mA

    -20mA

    -

    -

    20 mA

    不适用(驱动器输入端无连接到 VCC 的二极管)

     

    驱动器输出电压

    未指定

    -0.5V

    -

    -

    未指定

    6v

     

    驱动器输出钳位电流

    未指定

    -20mA

    -

    -

    未指定

    不适用

     

    持续输出电流

    -150mA

    -150mA

    -

    -

    150mA

    150mA

     

    持续输出电流 VCC 至 GND

    未指定

    -200mA

    -

    -

    未指定

    200mA

     

    建议的操作

     

     

     

     

     

     

     

    VCC

    3v

    3v

    3.3V

    3.3V

    3.6伏

    3.6伏

     

    平均分量

    0V

    0V

    -

    -

    VCC

    5.5V

     

    输入上升和下降时间

    未指定

    未指定

    -

    -

    500ns.

    未指定

     

    软件兼容性

     

     

     

     

     

     

     

    VOD1 (无负载)

    未指定

    2v

    3.3V

    未指定

    4伏

    4伏

     

    VOD2 (RL = 100Ω Ω)

    2v

    2v

    2.6V

    2.6V

    未指定

    未指定

     

    ΔVOD Ω(RL = 100Ω Ω)

    –400mV

    –400mV

    7mV

    未指定

    400mV

    400mV

     

    VOD3 (RL = 3900Ω Ω)

    未指定

    未指定

    3.2V 的影响

    未指定

    3.6伏

    未指定

     

    VOC (RL = 100Ω Ω)

    未指定

    未指定

    1.5V

    1.5V

    2v

    2v

     

    ΔVOC Ω(RL = 100Ω Ω)

    –400mV

    –400mV

    6mV

    未指定

    400mV

    400mV

     

    IOZ (器件高阻抗漏电流)

    -20 μ A

    -100 μ A

    +/- 500nA

    未指定

    20uA

    100uA

    测试设置不同
    AM:VO =-0.25V 或5.5V 并且/G=2V 或 G=0.8V
    DS:VO = VCC 或 GND 驱动器被禁用

    Ioff (器件关断漏电流)

    -100 μ A

    -100 μ A

    -80nA/30nA

    未指定

    100uA

    100uA

    不同的测试设置–在 DS 器件表中拆分为几个单独的规格–预期具有相似的性能

    ISC (短路电流)

    -150mA

    -150mA

    -70mA

    未指定

    -40mA

    -30mA

     

    VIH

    2v

    2v

    -

    -

    VCC

    5.5V

     

    垂直

    0V

    0V

    -

    -

    0.8V

    0.8V

     

    IIH

    未指定

    未指定

    未指定

    未指定

    10 μ A

    未指定

     

    IIL

    -10 μ A

    未指定

    未指定

    未指定

    未指定

    未指定

     

    输入

    未指定

    -10 μ A

    未指定

    未指定

    未指定

    10 μ A

    Eq. 更改为 DS 器件上的 IIH 和 IIL–不同的命名约定–预期性能相似

    VOH

    未指定

    2.4V

    未指定

    3v

    未指定

    未指定

     

    电压

    未指定

    未指定

    未指定

    0.2V

    未指定

    0.4V

     

    VCL (V CLAMP)(电流为18mA)

    -1.5V

    未指定

    未指定

    未指定

    未指定

    未指定

     

    ICC (无负载)

    未指定

    未指定

    未指定

    未指定

    100uA

    100uA

     

    Cpd (功率耗散电容)

    未指定

    未指定

    未指定

    160pF

    未指定

    未指定

     

    计时技术规格

     

     

     

     

     

     

    对于 DS 器件测试、RL = 100Ω Ω 且 CL = 50pF

    对于 AM 器件测试、RL = 110Ω Ω 且 CL = 40pF

    Tphl/Tphld (高电平到低电平传播延迟)

    6ns 的

    4ns

    10.5ns.

    8ns

    16ns 的

    12ns.

     

    TPLH/Tplhd (低电平到高电平传播延迟)

    6ns 的

    4ns

    11ns.

    8ns

    16ns 的

    12ns.

     

    Tskd (差分偏斜-相同通道)

    未指定

    未指定

    500ps

    500ps

    2ns 的

    1.5ns 的

     

    Tsk1 (引脚到引脚偏斜)

    未指定

    未指定

    1ns

    未指定

    2ns 的

    1.5ns 的

     

    Tsk2 (器件间偏移)

    未指定

    未指定

    3ns

    未指定

    5ns 的

    3ns

     

    TTLH (差分从低电平到高电平的转换时间)

    未指定

    未指定

    4.2ns

    5ns 的

    10ns.

    10ns.

     

    TTHL (差分转换时间从高到低)

    未指定

    未指定

    4.7ns

    5ns 的

    10ns.

    10ns.

     

    TPHZ (从高输出到禁用)

    未指定

    未指定

    12ns.

    10ns.

    20ns

    20ns

     

    TPLZ (从低输出到禁用)

    未指定

    未指定

    9ns

    10ns.

    20ns

    20ns

     

    TPZH (启用至高输出)

    未指定

    未指定

    22ns.

    10ns.

    32ns

    20ns

     

    TPZL (启用至低电平输出)

    未指定

    未指定

    32ns

    10ns.

    32ns

    20ns

     

    FMAX

    32MHz

    未指定

    未指定

    32MHz

    未指定

    未指定

     

    大多数规格略有不同-没错、AM 器件符合 IEC 标准、而 DS 器件则不符合 IEC 标准。

    差异主要微不足道、也有利于从 DS 器件切换到 AM 器件-因此在大多数应用中它不会对系统产生负面影响。 但是、设计人员最好查看可能的更改、以衡量是否存在边缘外壳类型问题。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森