This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS208:ESD 测试条件- TRS208IDWR

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1213322/trs208-esd-test-condition---trs208idwr

器件型号:TRS208

我已联系 CSC 小组、但无法从他们那里获得答案。 (CS1675169)
但是、他们建议向 E2E 提出的问题得到了支持。

在 TRS208IDWR 数据表中、HBM 模型的 ESD 测试条件在每个 DOUT 和 RIN 端子上描述为±15000V。

假设其他端子(C1+、C1-、C2+、C2-、V+、 V-)还通过了±15000V ESD 耐受电压条件?

请告诉我。

请分享证据文件(如果有)

此致;
Makoto Kato.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当数据表显示 DOUT 和 RIN 引脚具有±15kV 保护时、这并不表示其他引脚具有任何相关功能。 只有这两个 RS-232引脚应该连接到人可以触摸的连接器。

    其他引脚有一些 ESD 保护、但仅足以处理自动组装期间发生的较小 ESD 事件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为其他这些端子是电源引脚、它没有 ESD 耐受问题。

    此时,我们必须对客户文档请求的所有终端耐受值作出响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    产品说明书中仅显示了"标准 ESD 保护"。 这可能意味着500V HBM 和250V CDM、这是在标准 ESD 控制流程下制造的 JEDEC 最小值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kato:

    Clemens 正确、我们唯一的 ESD 额定值是 RS-232 IO 引脚的额定值、即+/-15kV。 其他引脚具有 ESD 保护、但不具有显性额定值

    来自数据表:

    TI TRS208器件在引脚上整合了标准 ESD 保护结构、用于防止组装和处理过程中发生静电放电。 此外、这些器件的 RS-232总线引脚(驱动器输出和接收器输入)具有额外的 ESD 保护级别。 先进的 ESD 结构经过设计、可成功保护这些总线引脚在断电时免遭±15kV 的 ESD 放电。

    最可能的情况是、这表示 JEDEC 最小值-但没有明确提及-因此没有提供额外的额定值-但最小 Clemens 是最可能的值。

    此致!

    帕克·道德森