This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB30E:正在寻找代替 NX3DV42GU、115的 TI 器件

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB30E, TMUXHS221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1211788/ts3usb30e-looking-for-ti-part-to-replace-nx3dv42gu-115

器件型号:TS3USB30E
主题中讨论的其他器件: TMUXHS221

您好!

我们正在努力将大部分组件转向 TI 制造的组件。 我们正在寻找由 TI 制造且正在库存和生产的替代组件 、以代替 NXP NX3DV42GU、115。  
下面是我们的电流原理图。

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS3USB30E 可用于替代   NXP NX3DV42GU、115..

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Brain、
    我当时想到的是 TMUXHS221。 哪一款是库存充足的最新产品?
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、 TMUXHS221中的引脚排列更为合理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如果客户需要、TMUXHS221无法支持4.3v 电源。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们在  NX3DV42GU、115中使用3.3V。  
    除此之外还有其他区别吗?
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果只有3.3V、它应该可以工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 这些器件中的哪一款是最新器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUXHSxx 是新器件、TS3USBxxx 是旧器件。

    此致

    布赖恩