This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS8200:在 IBIS 模型中、引脚15 17 19被指定为电源而非输出。

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1213426/ths8200-in-ibis-model-pin-15-17-19-was-assigned-as-power-instead-of-output

器件型号:THS8200

在 IBIS 模型中、引脚15 17 19指定为电源而非输出。  因为它具有模拟功能、因此不分配任何模型?   有关此方面的建议、如何对这些引脚进行 SI 仿真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我们在 E2E 论坛上不再为该器件提供任何支持。  您可以在 E2E 论坛中搜索以前讨论的存档帖子、这些帖子可以帮助解决您的问题。 很抱歉没有指导。

    我认为这些是模拟引脚、因此建模为电源引脚。