This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:TCAN4550 Linux 驱动程序支持

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1213252/tcan4550-tcan4550-linux-driver-support

器件型号:TCAN4550

您好!

我们有兴趣将 TCAN4550与 Jetson 生态系统和 Linux 配合使用。 我们想了解 TI 的可用驱动程序中是否支持一条控制器总线上的多个外设? 如果不是、工作的支持形式是什么样的?

非常感谢

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    此器件的 Linux 驱动程序由公共社区维护、因此 TI 不能对此提供直接支持。 商店页面上提供了  由 TI 团队开发和支持的 TCAN4550 Booster Pack 示例驱动程序。 请注意、这主要是一个硬件支持论坛、因此我们的专业知识涉及器件本身以及任何可用驱动程序的低级功能。 我们提供高级软件支持的能力将受到限制。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、
    Eric Schott