This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85-Q1:如何使用 INT.

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1211740/sn65dsi85-q1-how-to-use-int

器件型号:SN65DSI85-Q1

团队、您好!

我的客户询问如何使用器件的 INT。  

在联系客户之前、我想确保您理解我的理解。

您可以帮助回答以下几个问题吗?

1) 1)如何启用 DSI_IRQ?

我知道它是0xe0位0、并且也为 IRQ 项目启用了0xE1/E2。 我是对吗?

2) 2)如何清除 DSI_IRQ??

我知道0xe5/E6显示了错误标志、在这些寄存器上写入1可以清除它。  则 IRQ 将再次变为高电平。 我是对的吗?

3) 3)您有任何建议来启用上电顺序的 IRQ 功能吗??

我了解在无错误标志状态下、IRQ 为高电平、而如果发生错误、则 IRQ 为低电平。 是这样吗?

如果是、如果没有错误标志、可在完成上电序列后立即启用 IRQ。 "你怎么知道的?"

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利

    SN65DSI85-Q1器件提供一个 IRQ 引脚、可指示何时 DSI 上发生某些错误。 IRQ 输出通过 IRQ_EN 位(CSR 0xE0.0)启用。 DSI 通道 A 的各个错误条件通过通道 A 错误使能位(CSR 0xE1.7-2)启用。 DSI 通道 B 的各个错误条件通过通道 B 错误使能位(CSR 0xE2.7-2)启用。 当 DSI 上发生错误、设置相应的错误使能位并设置 IRQ_EN 位时、IRQ 引脚会生效。 通过向错误状态位写1来清除错误。

    谢谢。

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zach、

    感谢您的回复。

    但我仍在等待您回答第3个问题。

    您可以帮助回答客户的问题吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利

    您将根据  数据表的8.3.2初始化设置部分、根据初始化序列设置 IRQ 寄存器与 CSR 寄存器的其余部分。

    当由 IRQ_EN 启用时、IRQ 输出被驱动为高电平以传达 IRQ 事件。  当某个位设置为1时、会指示寄存器0xE5和0xE6报告的错误。

    谢谢。

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利

    加电期间报告的错误标志为假、您需要在启用 IRQ 前将其清除。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zach 和 David~