This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234:SN65HVD234隔离

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1044, TMS320F280025C, SN65HVD234, ISO1042, ISO6721, ISO1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1212776/sn65hvd234-sn65hvd234-isolation

器件型号:SN65HVD234
主题中讨论的其他器件:TMS320F280025CISO1042、ISOW1044 ISO6721、ISO1044

我们将 TMS320F280025C Launchpad 与8770EVM 栅极驱动器配合使用以构建多级输出、但是 CAN 收发器似乎没有隔离。 我想知道我们是否可以使用优秀的外部隔离器。 理想情况下、我可以将其连接到试验电路板  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joshua、

    感谢您向 E2E 介绍本视频。 TI 有一个专门负责隔离器件的团队、因此我将在这里循环使用它们。 此外、还集成了 CAN 收发器的隔离器件、但这些隔离器件仅为5V、而不是3.3V。 我想告诉您、以防有时您需要具有隔离功能的5V CAN。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    如前所述、我们有数字隔离器(如 ISO6721)可与 CAN 收发器(如 SN65HVD234)配对使用、以实现 CAN 隔离。 但如果您在寻找单芯片解决方案、我们有 ISO1042、ISO1044和 ISOW1044 (具有集成直流/直流转换器)、它们在单个芯片中集成了数字隔离和 CAN 收发器、但这些器件在 CAN 总线侧仅支持5V 电压、而不支持3.3V 电压。

    如果您的应用也可以使用5V 电压、则可以考虑上述任何解决方案。 但如果您需要 CAN 总线上具有3.3V 电压、则可以将数字隔离器与3.3V CAN 收发器配对使用。

    我们具有适用于上述所有隔离器件的评估模块、它们列在各自的产品文件夹中。 您可以使用该评估模块来评估器件以满足您的应用要求。 我还将在下面分享一些可能对您有用的文档。 谢谢。

    隔离 CAN 总线(修订版 A)
    在不影响性能或空间的情况下隔离您的 CAN 系统(修订版 F)

    如何在隔离式 CAN 系统中隔离信号和电源(修订版 C)

    关于隔离 CAN 节点总线设计的主要设计问题(修订版 A)


    此致、
    Koteshwar Rao.