This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042DEVM:评估软件

Guru**** 2845090 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042DEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1212812/tcan1042devm-evaluation-software

器件型号:TCAN1042DEVM

尊敬的 TI 支持:  

我对这个  TCAN1042DEVM 有两个问题、  

1.如果我想测试一个具有6个节点的 START 拓扑 CAN 总线。 每个引脚都使用不到20英寸的导线。 TI 是否提供了可以为主节点服务的软件?

2.任何构建平台来评估6个节点可靠性的建议启动拓扑 CAN 总线。

谢谢!

大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:

    感谢您向 E2E 介绍本视频。

    1. CAN 通信协议允许任何节点都充当指挥官(主站)、因为没有一个节点控制整个总线、并且仲裁会确定优先级、从而确定每个发送的帧由谁命令总线。 我想您要问的是、我们是否有任何控制器软件、但我们没有。 除了软件外、您还需要某种控制器(MCU 或专用 CAN 控制器)来驱动与收发器的通信和 CAN 总线的通信。 Vector 拥有工具和软件、很多客户可以使用它们来验证 CAN 总线上的 CAN 通信。

    2.除了只是建立公交车和使用从 Vector 像独木舟的东西,有一些仿真软件选项,但这些是非常昂贵的,我不知道有多容易获得,如果你不是一个半导体制造商.  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Eric Hackett