This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212-Q1:放置位置和均衡设置

Guru**** 2867540 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212, TUSB216I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1211325/tusb212-q1-placement-location-and-equalization-settings

器件型号:TUSB212-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB212TUSB216I

您好!

我们在设计中使用 TI USB2转接驱动器。 我们在主板中将 USB2转接驱动器置于 USB 端口控制器(PI5USB2546HZHEX)旁边。  

当我们检查 SI 结果在实际的板,我们观察到,我们 没有  看到太多的改善与转接驱动器. 我们的 设计中有无转接驱动器都在通过眼图裕度测试。

  • 我们想了解为什么我们没有观察到使用转接驱动器获得了太大的改进?
  • 来自 SOC 的转接驱动器放置长度是否最优? 或者需要根据给定的长度放置在其他位置?
  •  附加了我们的当前设计转接驱动器代码段、是否需要根据当前放置位置对 EQ 设置进行微调以获得任何改进?

谢谢

Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramesh、

    USB 转接驱动器放置建议是将其放置在尽可能靠近 USB 连接器的位置。

    查看原理图后、我想知道直流升压 PU 和 PD 参数。 是否都已填充、或者这些未安装、表明 DC 级别为中值? 请参阅下表。

    如果您有任何问题、请分享眼图余量以进行澄清。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!  

    是的、在我们的设计中、直流升压 PU 和 PD 是 DNI。 根据我们的职位安排、是否有任何建议?

    此致、

    Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramesh、

    我在想您是否有可能切换到 TUSB216I、因为它是 TUSB212的更新器件、具有 P2P 兼容性、并且可以进一步提高性能。 如果需要、您可以查找更换 TUSB212的数据表和指南以供参考。 (TUSB216I)

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我们将检查 TUSB216I。 但我们当前的放置是否 正确? 或者、 如果我们将转接驱动器保留在 IO 板而不是主板中、转接驱动器是否会有所帮助(请参阅拓扑图)。

    对于   TUSB212的当前放置位置,需要对 EQ 设置进行任何更改。 我们需要在当前的电路板设置中进行测试、以 查看 TUSB212转接驱动器的任何改进

    此致

    Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramesh、

    请参阅 TUSB212至 TUSB216I 转换指南应用手册。 (SLLA551)

    此致!

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!  

    我知道、TUSB216I 是 TUSB212的更新版本。 在我们的当前设置中、我们有 TUSB212、并将直流升压设置为中 电平、将交流升压设置为2级。 附上了我们使用和不使用转接驱动器的测量眼图。

    您能否根据眼图测量数据建议最佳的 EQ 设置。

    e2e.ti.com/.../N68450_5F00_USB2_5F00_P9_5F00_SI_5F00_Report.zip

    谢谢

    Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramesh、

    抱歉、我们无法建议设置、因为合规性会因系统和设计而异。

    我建议您应遵循如下所示的转换指南来使用驱动器测量眼图。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致!

    Josh