This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1029-Q1:VLIN 绝对最大值

Guru**** 673890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1212826/tlin1029-q1-vlin-abs-max

器件型号:TLIN1029-Q1

大家好、

 

在数据表中、在绝对最大额定值下、VLIN 最大值为45V。 在 Vsup = 0V 的情况下、可采用 Vlin ABS 最大值45V? 如果不能,你能分享 vlin abs max 吗?

 

谢谢、此致、

七井道明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michiaki-San、

    感谢您向 E2E 介绍本视频。 要回答您的问题、是的、即使器件断电、绝对最大额定值仍然适用。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Eric Hackett