This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB934-Q1:PCLK 引脚输出电压异常

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB934-Q1EVM, DS90UB933-Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1212941/ds90ub934-q1-pclk-pin-output-voltage-is-abnormal

器件型号:DS90UB934-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB933-Q1EVM

大家好、

以下是客户可能需要您的帮助的问题:

连接方式(使用同轴电缆):图像传感器--DS90UB933--DS90UB934。 933 PCLK 来自图像传感器、频率为96MHz。  

在934侧、可以在示波器上看到 HSYNC 和 VSYNC、并且这两个信号的频率对应于编程的传感器输出、并且低电平为0V。 3.3V 的高电平与934的 VDDIO 是相同的。 但 PCLK 有问题、请参阅下图:

从上图中可以看出低电平不是0V、好像被一个直流电平升高了。 该波形和图像传感器的晶体看起来非常相似。

不过、在原理图中、934个 PCLK 被直接导出到其他板、而不连接任何其他器件。 上图是在拔下连接到另一块电路板的电缆时测得的。

图像传感器连接到96MHz 的外部有源晶体、而在图像传感器中、外部晶体设置为直接输出到 PCLK。

客户还使用 DS90UB934-Q1EVM 和 DS90UB933-Q1EVM 进行了连接、发现对于934、找到的 PCLK 的波形相同。 那么它不应该是硬件问题。 是否需要为 PCLK 配置934寄存器以输出良好的数字电平信号?

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、

    对我来说、这似乎是一个测量问题。 200MHz 示波器的带宽不足以测量具有高保真度的96MHz 信号。 我建议使用至少1GHz 的示波器带宽测量该信号、以获得看起来干净的波形  

    此致、

    Casey