This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:关于输入格式、消耗和4K 的问题

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1213114/sn65dsi86-question-about-the-input-formats-consumption-and-4k

器件型号:SN65DSI86

大家好、  

   请您确认以下问题:

1.设备支持哪些输入格式? 目前、本手册中介绍了 RGB666和 RGB888。 是否有其他格式? 您能帮助我列出所有支持的格式吗?
2. 数据表显示了功耗的最大条件和典型条件。 我 对 ICCA 和 ICC 代表什么感到困惑。 如果我要计算功耗、能否像 P=1.2V * 126mA 那样计算功耗? 或 P=1.2V*(126mA+52mA)?

   最大条件:WQXGA 60fps 双链路2xDP 在 HBR2上、PLL 启用;典型条件:WUXGA 60fps 1xDP 在 HBR2上、PLL 启用

   
3.设备能支持4K 吗? 因为我看到"与120fps 等效的4k"被写入功能说明中、而4k 模式没有被写入表13中

您的

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN、

    1. DSI 视频模式支持: Loose RGB666、RGB666 和 RGB888

    2. ICCA 对应于 Vcca 电源,这是模拟电路的电源电压。 ICC 对应于 Vcc 电源、这是数字内核的电源。 此外、VCCIO 和 VPLL 分别为数字 I/O 和 PLL 供电。

    3.此器件在18bpp 颜色下适用于60fps 4K 4096×2304分辨率。 我们来看看 eDP 侧的数据速率和带宽。 该器件符合 eDP 1.4标准、支持4条速率为5.4Gbps (HBR2)的通道、可为数据表中所述的应用提供足够的带宽。

    谢谢。

    察赫