大家好、
请您确认以下问题:
1.设备支持哪些输入格式? 目前、本手册中介绍了 RGB666和 RGB888。 是否有其他格式? 您能帮助我列出所有支持的格式吗?
2. 数据表显示了功耗的最大条件和典型条件。 我 对 ICCA 和 ICC 代表什么感到困惑。 如果我要计算功耗、能否像 P=1.2V * 126mA 那样计算功耗? 或 P=1.2V*(126mA+52mA)?
最大条件:WQXGA 60fps 双链路2xDP 在 HBR2上、PLL 启用;典型条件:WUXGA 60fps 1xDP 在 HBR2上、PLL 启用

3.设备能支持4K 吗? 因为我看到"与120fps 等效的4k"被写入功能说明中、而4k 模式没有被写入表13中
您的
不适用