This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1782:我正在尝试为 SN65HVD1782Q 获取 PSPICE 模型。 从何处可以找到它?

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1212766/sn65hvd1782-i-am-trying-to-obtain-a-pspice-model-for-sn65hvd1782q-where-do-i-find-it

器件型号:SN65HVD1782

我正在尝试获取适用于 SN65HVD1782Q 的 PSPICE 模型。 从何处可以找到它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gayatri:

    我们没有可用于此器件的 PSpice 模型-由于它的年龄、我认为很快就不会有这种模型了。 目前我们为该器件提供了 IBIS 模型-这是目前我们唯一可用的仿真模型。

    如果您对器件使用有任何具体问题、敬请告知、 我将尽力回答。

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以对收发器的等效电路进行建模? 或者可以改用1786进行仿真吗?  

    我正在尝试了解 A 和 B 引脚在短路情况下可以承受的最大短路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gayatri:

    是的-这可以创建一个简化的电路模型-但这取决于您需要建模的对象以及您希望的精确度。 一般而言、我们对于这些类型的器件已存在的 SPICE 模型是非常简单的、不会涉及很多问题。 对于短路电流、只有一个源可以限制电流、防止电流超过最大值-它完全基于模型的电阻负载。  

    1786将是一个较旧的模型,我认为它不是一个很好的冲洗模型,它具有比1782更高的性能,所以它可能会给出不切实际的模拟时试图理解1782。 我 不确定是否对短路电流建模。  

    我想说的是短路电流-如数据表中看到的、其最大值为200mA、最小值为-200mA。 为了在我们的较新器件上对此进行建模、我们使用电压控制电流源作为驱动器输出-它们将输出线性电流(与负载呈线性关系)、直到电流大于最大值、然后比它将电流限制在最大值(对于此器件、它将+/-200mA、 但大多数 RS-485的电流是+/-250mA)-说实话-这可能不是最真实的建模东西-所以我不确定 SPICE 模型是否能告诉您更多-此器件内部将驱动器短路限制为+/-200mA。  

    如果您对该模型可以做什么以及它可以告诉您什么有任何其他问题、请告诉我。

    此致!

    帕克·道德森