This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRSF3221E:无用输出值

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1210593/trsf3221e-junk-output-values

器件型号:TRSF3221E

您好!

在使用 MAX3221EIPWR 之前、我指定的波特率为921600、传输延迟为每条线路250毫秒。 我将垃圾值作为输出。 但是、当我直接探测输入值时、我会以921600波特率获得适当的值、并以每条线250毫秒的传输延迟。

因此、我将 IC 更改为 TRSF3221EIPWR、但仍然面临同样的问题。

我附上了无用输出、也附上了原理图。

/resized-image/__size/640x334/__key/communityserver-discussions-components-files/138/image_5F00_2023_5F00_03_5F00_28T07_5F00_47_5F00_49_5F00_086Z.png

/resized-image/__size/462x480/__key/communityserver-discussions-components-files/138/Screenshot-2023_2D00_03_2D00_28-111634.png

/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/138/Screenshot-2023_2D00_03_2D00_28-111707.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nachiketh、

    因此、为了澄清-收发器控制台侧输出不好 (ROUT)-但收发器的总线输入(RIN)在我的理解中是否正确?  

    如果是这种情况-您能否在示波器屏幕截图中共享输入和输出信号-最好是在同一屏幕上同时共享输入和输出-每个通道上一个。

    此外、您是否探测了/INVALID 引脚、以查看接收到的数据是否有任何问题?  如果是-它的价值是多少(高或低?)  

    此外,你的总线之间的驱动程序和接收器之间有多长时间?  

    请告诉我、以便我能够更深入地探讨此问题。

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    是的、收发器控制台输出不正常、但输入正常。

    我附上了 Rin、Rout 和 Din 的示波器快照。

    无效引脚为高电平。

    "你说什么?"侯龙涛一看,就不知道该怎么办。

    此致、

    Nachiketh

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/tek0123.tif

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/tek0124.tif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无效:01001001 01001110 01010110 01000001 01001100 01001001 01000100
    IHDAHID:01001001 01001000 01000100 01000001 01001000  01001001 01000100

    只有一些位是错误的。 请至少显示一个完整字节的 DOUT 信号;最好在接收到错误值的位置显示。

    电容器是否靠近芯片? 请显示电路板布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我已附上电路板布局。

    此致、

    Nachiketh

    /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/138/Screenshot-2023_2D00_03_2D00_29-191947.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nachiketh、

    您是否可以显示整个位字符串的 DOUT 和 ROUT 波形–尤其是接收到的值不正确的情况?  

    输出看起来没有问题、高电平/INVALID 引脚也表明器件正在接收有效数据。 我不知道这是否直接是收发器问题、但我想查看整个位流 、因为这可以帮助指出此时信号中的任何问题。

    对于总线的长度-主要是收发器输出(DOUT)与接收器输入(RIN)之间的电缆/布线的长度- RS-232在~15m 时最大输出(2500pF 负载是规格-通常大约15m 电缆) -所以我只是想 更好地理解总线,看看那里是否有问题。 我不这么认为、根据到目前为止显示的内容、但了解整个位流将有助于确定信号是否是问题所在。  

    如果我请求的信号看起来很干净-我不认为问题是收发器-可能是布局和/或控制器问题、 但是、如果您能提供整个位流的示波器屏幕截图、我应该能够了解收发器本身是否存在任何潜在问题。

    此致!

    帕克·道德森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    1.我连接了 DOUT 和 ROUT 位字符串。 ROUT 默认状态为低电平。 当我们按下任意键时、波形发生变化。 所连接的快照是按下 ENTER 键后的示波器屏幕截图。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/tek0155.tif

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/tek0157.tif

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/tek0158.tif

    2. DOUT 的走线长度为17.72mm,Rin 的走线长度为17.63mm。 连接到 DOUT 和 RIN 的电缆长度为1m。 所用电缆的器件型号为

    TTL-232R-3V3

    3、我附上了板的布局。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/RS232_5F00_IN_5F00_and_5F00_OUT_2D00_30_2D00_03_2D00_23.brd

    此致、

    Nachiketh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个 DOUT 电压电平应接近−5.4V 和5.4V。通常、负电荷泵无法正常工作。 V−引脚处的电压是多少? 您能否检查 C1和 C2是否都是开关电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nachiketh、

    感谢额外的示波器屏幕截图。

    我同意 Clemens 的观点- DOUT 的低水平似乎过高-这可能会导致数据接收方面的一些问题(这可以解释您收到的垃圾价值)。

    您能否测量 V-以查看该引脚上的电压电平-因为它应该在~-5.4V 处。  

    如果不是这样-您是否可以测试另一个器件、看看问题是否也存在。

    您是否也可以分享 IC 封装顶部的器件标识?

    我想跟踪批次信息  

    此致!

    帕克·道德森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Parker 和 Clemens、

    1.我观察到引脚 V-处的电压为-3.5V、我为您提供了示波器截图作为参考。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/tek0166.tif 

    2.我把示波器镜头贴在 C1点和 C2点。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/tek0172.tif

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/tek0171.tif

    3.我尝试过使用其他设备进行测试,但仍然面临同样的问题。 我已经将器件标识贴在 IC 封装的顶部。

    /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/138/1680243418145.JPEG

    4.您认为布局设计中存在任何问题吗?

    此致、

    Nachiketh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布局和 C1/C2曲线看起来不错;这似乎不是 TRFF 本身的问题。

    低 DOUT 电平约为−0.7V、即二极管压降。 DOUT 和地之间是否有一个二极管? 在某处是否有保护二极管? 请展示包含连接到 DOUT 的所有内容的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    1. DOUT 和地之间没有二极管、也没有保护二极管。

    2.我已经附上了原理图以及所有连接到 DOUT 的元件。

    /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/138/Screenshot-2023_2D00_03_2D00_31-125319.png

    3.引脚 V-处的电压是否正确? 它难道不是~-5.4V 吗?

    此致、

    Nachiketh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    1.我已经随附了所有连接到 DOUT 的原理图。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/Schematics1.pdf

    此致、

    Nachiketh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未连接 TTL-232R-3V3电缆时是否获得相同的输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

     未连接 TTL-232R-3V3电缆时、我观察到相同的电压。 我附上了示波器屏幕截图。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/tek0175.tif

    此致、

    Nachiketh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有电缆、电压正常。 (请注意、负电压超过−5V。)

    因此我必须得出结论、该电缆有一些误差。 您有原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nachiketh、

    正如 Clemens 所提到的、这似乎是布线问题。

    1.您是否知道电缆的部件号以便我查看其规格。

    2.是否可以更换电缆(即使是同一类型的)来测试它是否只是一个单独的电缆

    收发器的其他一切看起来都正常。

    请告诉我。

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Parker 和 Clemens、

    1.所用电缆的部件号为  TTL-232R-3V3。

    2.尝试更换 相同类型的电缆,但问题仍然存在。

    3.我已经附上了电缆的数据表。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/DS_5F00_TTL_2D00_232R_5F00_CABLES.pdf

    此致、

    Nachiketh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽管从名称上说、这不是 RS-232电缆、并且不能与 RS-232电压一起工作。 该电缆用于在逻辑电压和 USB 之间进行转换。

    您可以将 DEBUG_UART_TX/RX 信号直接连接到电缆的 TXD/RXD 引脚。 不需要 RS-232收发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    1.如果  无法使用 TTL-232R-3V3电缆, 可以使用哪种备用电缆进行测试。

    2.我也尝试过有一个电缆有 DB-9公连接器连接到一端和100mil 贝格连接器连接到板在另一端,但我这次甚至没有得到垃圾值,虽然 DOUT 电压是~-5.6V。

    此致、

    Nachiketh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nachiketh、

    我们没有我们推荐的特定电缆-但通常只有一根额定电压为 RS-232的串行电缆-并且通常使用 DB9连接器。 除了能够支持线路上的电压外、我认为电缆没有具体的要求。

    此致!

    帕克·道德森