This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DisplayPort (DP)转嵌入式 DisplayPort (eDP)转换器 IC 建议请求。

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1212008/request-for-displayport-dp-to-embedded-displayport-edp-converter-ic-recommendation

您好、TI 专家

客户已申请 DisplayPort (DP)到嵌入式 DisplayPort (eDP)转换器 IC 建议。

从我在 TI.com 上查看的结果来看、似乎没有任何器件支持 DP 转 eDP。

您能否检查一下您是否有合适的器件?

谢谢你。

有关详细规格、请参阅以下信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP 和 eDP 的主要区别在于电线的数量、不同的物理连接器以及不同的使用模型。 您应该能够直接驱动 eDP LCD。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    如果是、是否有合适的器件值得推荐?

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以直接驱动 eDP LCD、因此无需使用转换器 IC。

    如果您需要转接驱动器来增强信号完整性、可以在 DP 连接器和 eDP LCD 之间使用 DP141或 DP142?

    谢谢

    大卫