This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LBC180:SN75LBC180和 SN65LBC180之间的差异

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LBC180, SN65LBC180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1212853/sn75lbc180-difference-between-sn75lbc180-and-sn65lbc180

器件型号:SN75LBC180
主题中讨论的其他器件: SN65LBC180

您好!

我们可以看到 D/S 上 SN75LBC180和 SN65LBC180之间的差异如下所示:

(仅涉及差分输出电压幅度)

我们是否可以认为  SN65LBC180将与  SN75LBC180的差分输出电压幅度的最小值相同

如果我们  在0至70摄氏度的温度条件下使用 SN65LBC180、

(根据 D/S 上的图6-4、我认为是对的。)

谢谢。

开始吧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    55/65/75表示温度范围。 在更极端的温度下、电气特性会发生变化。

    据我所知、所有这些器件都使用同一个裸片。 但是、这种情况是无法保证的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    因此、差异是由于在不同温度下表征的-正如 Clemens 提到的。

    在 SN75温度范围(0C 至70C)内使用 SN65时应该会产生相似的结果、但是我们并不保证数据表中所描述的那样。   

    此致!

    帕克·道德森