This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP141RLJEVM:SN65DP141

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1212948/dp141rljevm-sn65dp141

器件型号:DP141RLJEVM
主题中讨论的其他器件:SN65DP141

您好!  

我们想在我们的系列产品中使用 SN65DP141、并想对 DP141 EVM 进行一些初步测试。 如果有 EVM 的原理图和布局、对我们来说非常有帮助。 您能为我们提供吗? 非常感谢您的支持!  

此致  

Steffen Leissner  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steffen

    您能接受我的友情请求吗、我用私人消息将板级配置文件发送给您吗?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    是的,当然,我接受你的友谊请求。  

    非常感谢、此致  

    Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steffen

    我在一条私密消息中向您发送了 DP141 EVM 板级配置文件、您要检查一下吗?

    谢谢

    大卫