This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB924-Q1:信息有错误

Guru**** 2865880 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1213108/ds90ub924-q1-information-has-error

器件型号:DS90UB924-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP.

您好!

 我们的客户使用主机端的 i2cdump 命令来读取 TI924Q 信息、发现型号为928、请帮助确认、谢谢!

此致

kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn:

    您是如何转储寄存器的? 通过 ALP 还是通过另一种方法? 此信息查找到了什么寄存器?

    请使用相同的方法或尽可能使用 ALP 重新转储寄存器、然后查看是否显示相同的信息。

    此外、请检查器件的顶部标记并确认它是924还是928。

    谢谢。

    Ryan