This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:最大 结温?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9555, TCAL6416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1213119/tca9555-max-junction-temperature

器件型号:TCA9555
主题中讨论的其他器件: TCAL6416

您好!

  我发现 TCA9555 Tj 最大值 仅在数据表上是100°C。 这是真的吗? 通常 Tj 为125°C、为什么这款器件的最大温度为100°C?

  这似乎我们的 TJ 小于竞争对手。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    TCA9555的最高结温 Tj (max)为100C、无法更改。 这可能是器件设计方式造成的。  

    我们还有其他可支持125C/130C 的 I2C IO 扩展器选项。  

    TCAL6416是一款16位 IO 扩展器、可提供灵活的 I/O 以及130C 的最高结温。  

    此致、

    泰勒