This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9416:VOH 和 VOL

Guru**** 2532870 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1210874/tca9416-voh-and-vol

器件型号:TCA9416

您好、专家!

我们的客户需要 TCA9416DDFR VOH 和 VOL。 如果可用、请在此处分享。 谢谢你。

谢谢、此致、
杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Gerald、

    I2C 器件没有此 VOH 参数、因为驱动器为开漏配置、只能驱动低电平。  在空闲状态下、外部上拉电阻器将上升到 VCC。 至于 VOL、这取决于输出电流和输出端使用的外部上拉电阻(尽管 I2C 规范最多要求电压小于0.4V、输出电流为3mA)。  

    另请参阅此应用手册、了解上拉电阻器如何影响 VOL 电平以及如何相应地调整大小。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jack、

    很抱歉、您可以重新连接应用手册吗?还是可以发送链接? 谢谢你。

    BRS、
    杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    《I2C 总线上拉电阻计算》

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关客户反馈和其他问题、请参阅以下内容:
    "
    感谢您提供的信息、
    同样、我找不到 VIH 和 VIL [ SCL 和 SDA 的逻辑输入]
    如前所述、仅 适用于 OE 引脚的逻辑输入。"

    此致、
    杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9416的 I/O 引脚不是数字的。 对于低于较低电源电压的电压、它充当模拟开关(即、输出电压几乎与输入电压相同)。 对于更高的电压、该开关为开路、输出电压仅由上拉电阻器决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的客户回来了、想要确认它是否支持 I/O 开漏?

    BRS、
    杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的;TCA9416具有开漏输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉给您带来不便。 请求您也确认输入类型、就像输入也是开漏类型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    术语"开漏"不适用于输入。

    无论如何、TCA9416的四个数据引脚都是输入和输出、它们可与 I²C Ω 开漏信号一起工作。