This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IAM 外形尺寸为 I2C 电压电平转换器、具有 I/O 开漏和双向功能

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, TXS0104E, TCA9617A, PCA9306, TCA9406, TXS0102, TCA9517A, TCA9509, TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1212962/iam-looking-i2c-voltage-level-translator-with-i-o-open-drain-and-bidirectional

主题中讨论的其他器件:PCA9306TCA9406、LSF0102、 TXS0102、TXS0104E、 TCA9517ATCA9509TCA9800、TCA9617A

尊敬的团队:

 具备 I/O 开漏和双向类型的 IAM 外形尺寸 I2C 电压电平转换器、

我介绍了超过100个 TI 器件、

请求您为此向我们提供帮助。

如 I2C 电压电平转换器中的逻辑电平以下所示。

*必须将电压电平从1.8转换为3.3、反之亦然

* VIL  应大于0.45 VCCA  

*VOL 应小于0.4。

*需要2位或4位通道。

谢谢。

Pooja Ak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许多转换器(TXS0102、LSF0102、PCA9306、TCA9406)都是无源开关、不具有 VIL/VOL 规格。 TXS0104E 具有四个通道。

    缓冲转换器(TCA9800、TCA9517A、TCA9617A/B、TCA9509)设计用于驱动大型总线段的高电容。 它们的限制条件是:不允许连接其它 μ I²C 缓冲器、也不允许在一侧进行开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的克莱门斯,

    感谢您收看快速重播、

     转换器、 您可以推荐一个包含 VIL/VOL 和 VIH 数据的部件吗?  

    缓冲转换器- 我检查建议的部分,我验证了这些部分  TCA9617A/B , TCA9509 由于这个[限制,不允许连接其他 I²C 缓冲器或开关在一侧]我 以前不能选择这个部分.

    谢谢。

    Pooja Ak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非缓冲转换器的工作方式与模拟开关类似、即、对于所有低电压、VO≈VI。 在检查 VIL/VIH 开关阈值时、您可以基本忽略它们。