This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3386E:TRS3386E 和 MAX3386E 的区别

Guru**** 2845420 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3386E, MAX3386E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1212448/trs3386e-difference-between-trs3386e-and-max3386e

器件型号:TRS3386E
主题中讨论的其他器件: MAX3386E

尊敬的专家:

客户正在考虑 TRS3386E、因为 MAX3386EIPWR 将停产。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

•TRS3386EIPWR 和 MAX3386EIPWR 之间的区别是什么?

我在数据表中找不到任何差异。

您能提供一下区别吗?

或者它们是相同的吗?

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

新一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TRS 和 MAX 器件是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    清楚表明-器件是相同的、可以互换。

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens 和 Parker、

    感谢您的答复。

    我知道  TRS3386E 和 MAX3386E 器件是相同的。

    我将与客户分享。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一市