This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9545A:Rev E 数据表中有拼写错误? 控制寄存器写入

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9545A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1212069/pca9545a-typo-in-rev-e-datasheet-control-reg-writes

器件型号:PCA9545A
主题中讨论的其他器件:TCA9545A

您好、E2E 专家!

你好。

PWR9545A (2021年3月)的修订版 E 数据表显示了表8-1中出现的拼写错误。

请参见位 B1、了解"未选择通道"的情况。 数据表中将其显示为"X"。 应为"0"。

早期版本的数据表中将其显示为0。

除非意味着在上电时、该位可能是0或1?

请澄清。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CSC、

    表8-1第 B1栏似乎有错误。 "无关"值应为0。  

    我将其与兼容 P2P 的 TCA9545A 进行了比较、那里进行了更正。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    你好。

    我什么时候可以看到反映此更改的更新数据表?

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CSC、

    我可以输入 JIRA 票证来修复该数据表。 此过程可能需要一个多星期的时间。

    此致、

    泰勒