This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:重定时器和转接驱动器之间的区别

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1211069/ds125df111-what-is-the-difference-between-retimer-and-redriver

器件型号:DS125DF111

您好、专家:

重定时器和转接驱动器之间的区别是什么?  谢谢

此致、

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    转接驱动器使用均衡和增益调节来补偿插入损耗并重新传输均衡信号。
    重定时器使用相同的技术来均衡衰减的信号、同时也使用 CDR 电路来滤除同一信号的抖动。

    转接驱动器和重定时器都可以补偿插入损耗、而仅将重定时器设计为补偿随机抖动。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    感谢您的反馈。 转接驱动器是重定时器的子集?

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    可以、就它们而言、它们都共享均衡功能。

    谢谢。

    Evan