This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:为单通道4通道 MIPI CSI 连接两个开关、

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642, TS3DV642-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1211665/ts3dv642-interfacing-two-switches-for-single-4-lane-mipi-csi

器件型号:TS3DV642

大家好、

我们目前正在设计一个项目、需要在单个4通道 MIPI 兼容处理器上配置不同的 MIPI 源。 根据使用情况、我们将切换到不同的端口。 如图所示、在两个开关中都选择了端口 B (一个开关端口 B 使用双通道 MIPI +时钟连接、另一个开关端口 B 仅使用双通道 MIPI 连接)。 通过开关拆分和连接 MIPI 是否会导致任何问题? 比如迹线之间的延迟不匹配不平衡? 如果是这样,我们怎样才能克服?

谢谢。
Sakthivel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sakthivel

    该 器件上会有传播延迟、通道上会有对间延迟。 我不建议将端口 B 路由到两个 TS3DV642上。 端口 A 需要多少个通道?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:

    端口 A 需要 两个交换机上的2个 MIPI 通道。

    是否有任何其他替代方法可以实现上述 MIPI 配置?

    您能建议 TI 提供的任何3:1 MIPI 多路复用器吗?

    谢谢。

    Sakthivel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sakthivel

    您可以将 TS3DV642-Q1 HDP/CEC 与 SDA/SCL 用于端口 A 2通道。 HDP/CEC 与 SDA/SCL 具有与主端口链路一样的电气特性、为了实现 HDMI、我们刚刚将它们命名成了不同的名称。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:

    我们的要求是具有4个 MIPI 通道(4个差分数据对和1个差分时钟对)、因此总共5个节点的高速差分线路多路复用、但在建议的器件"TS3DV642-Q1"中、它只能控制4个差分通道。 您能不能建议我们可以控制五个差分数据集的任何部分?

    谢谢。
    Sakthivel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sakthivel

    如果我正确理解了系统、您将需要7个通道(5个用于端口 B、2个用于端口 A)?  

     HDP/CEC 和 SDA/SCL 与四条高速差分信道一样、这将为您提供总共六条高速差分信道、足够满足您的需要吗?

    谢谢

    大卫