This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216-Q1:关于 ESD 额定值的问题

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1212384/tusb216-q1-question-about-esd-ratings

器件型号:TUSB216-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB211-Q1、、 TUSB211

您好、TI 专家!

我的客户询问了有关以下部件的 ESD 等级;

TUSB211-Q1

TUSB216-Q1

我认为这两款产品符合相同的 AEC-Q100标准、但 ESD 等级有很大不同。

您能解释一下原因吗?

... 我找不到 TUSB211-Q1的网页。 发生什么事了?

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    它们符合不同的委员会标准。 TUSB216-Q1符合 AEC-Q100标准、但 TUSB211-Q1符合 JEDEC JS-001标准、符合 AEC-Q100标准、如上面屏幕截图中的注释(1)所示。 您可以在 资格摘要中查看它们

    电源管理

    参考设计

    最近、TUSB211-Q1已决定不再销售新客户、因此找不到该网页。 可以向现有客户提供 TUSB211-Q1的信息、但我们建议新客户使用 TUSB216-Q1。

    此致!

    Josh