This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9536:IBIS/AMI 或 Spice 仿真模型

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9543A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1212012/pca9536-ibis-ami-or-spice-simulation-model

器件型号:PCA9536
主题中讨论的其他器件:TCA9543A

大家好、
好的一天,

请帮助提供以下器件的 IBIS/AMI 或 Spice 仿真模型:

PCA9536DGKR
PCA9543ADR

PCA9557PWR

此致
詹姆斯·曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James:

    这些器件没有 IBIS/AMI 模型或 PSPICE 模型。 目前、我们还没有为 I2C 器件创建 PSPICE 模型的流体方法。 从头开始创建 IBIS 模型需要花费大量时间。  

    我找到了适用于 TCA9543A 的 IBIS 模型、该模型是 PCA9534ADR 的 P2P 兼容替代产品。  

    客户需要与 IBIS 检查的确切内容是什么。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler

    感谢您的快速回复。

    我已经向我的客户传达了这一信息。

    祝你度过美好的一天。

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    请告诉我客户说了什么。 同时、我会将线程的状态更改为"正在等待客户"。   

    此致、

    泰勒