This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1439:稳健性

Guru**** 2870360 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1449, THVD1439

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1212278/thvd1439-robustness

器件型号:THVD1439
主题中讨论的其他器件:THVD1449

您好、此器件的可靠性是否足以在没有外部 TVS 二极管保护的情况下使用? 否则 、您不能推荐替代器件   

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件可±μs 4kV IEC 61000-4-5 1.2/50 μ s 浪涌提供保护(这是收发器中集成的最强保护)。 如果需要更强的保护、则必须添加外部 TVS 二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件是否适合/可直接替代 ST485ECD 器件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。

    ST485EC 专为5Mbps 而设计。 THVD1439专为0.25Mbps 而设计、具有更低的压摆率、可降低 EMI。 如果您实际需要的速率超过0.25Mbps、请改用 THVD1449。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    正确- THVD1449是更快的版本(如果您需要更快的器件版本)和我们的最佳匹配项。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我会看看我能做些什么!

    此致!

    帕克·道德森