This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216:IBIS/AMI 或 Spice 仿真模型

Guru**** 2517750 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB216, TUSB213, TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1212053/tusb216-ibis-ami-or-spice-simulation-model

器件型号:TUSB216
主题中讨论的其他器件: TUSB213TUSB212

大家好、

好的一天

请帮助提供以下器件的 IBIS/AMI 或 Spice 仿真模型

 

TUSB216RWBR

 

此致

詹姆斯·曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    遗憾的是、我们没有针对 TUSB216的 IBIS 或 HSpice 模型、但我们有针对 TUSB212/TUSB213的 HSpice 模型。 如果您的客户与 TI 签订了 NDA 并可以提供 NDA ID、我们可以将其发送给他们。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好

    感谢您的快速回复。

    我已经向我的客户传达了这一信息。

    祝你度过美好的一天。

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    谢谢你。 机票将关闭。

    此致!

    Josh