This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1101L:器件建议

Guru**** 2927820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1211931/onet1101l-device-recommendation

器件型号:ONET1101L

大家好、

我在 E2E 中提出了一个问题、相关链接如下所示。 我只是想确认 光纤网络团队是否有更好的匹配。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211470/lmg1020-device-recommendation?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%252520user%25253A528700#

我想 找到一个具有以下规格的 VCSEL 驱动器。 这是一款激光二极管驱动器。

LVDS 差分输入、单通道。

LVDS 输入频率大于10MHz。

脉冲电流大于5A、脉冲时间短于2ns。

集成了 MOSFET。

VIN 可涵盖5V/3.3V/1.8V。

封装尺寸小于2mm×2mm。

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我们将对此进行研究、并可在周中(4/5/23)之前提供答案。

    谢谢。
    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI VCSEL 驱动器的电流通常低于50mA、并且额定数据速率要高得多。 很遗憾、在 TI、我们没有与您指定的规格相符的驱动器。

    此致、Nasser