This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A:有关 TCA6408A 数据表版本 SCPS192D 和 SCPS192E 之间差异的问题。

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A, TCA6416A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1210235/tca6408a-question-about-difference-between-tca6408a-datasheet-version-scps192d-and-scps192e

器件型号:TCA6408A
主题中讨论的其他器件: TCA6416A

大家好!

我的一位客户最近收到了 TCA6408A 和 TCA6416A 的 PCN。
此外、每个器件数据表版本的 TCA6408A 从 SCPS192D 更改为 SCPS192E、TCA6416A 从 SCPS194E 更改为 SCPS194F。
我们检查了新旧版本之间的不同点。 但除了第31页和第29页的10个电源建议部分中的以下说明外、我们找不到任何规格差异、封装尺寸和说明差异。
"建议在 VCCI 之前斜升器件 VCCP、以防止 SDA 可能卡在低电平。"

我们的问题如下。 请你给我答复

问:这句话是否只是新版本与旧版本之间的区别? (文档布局除外)    

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    Unknown 说:
    Q. 这句话只是新版本与旧版本之间的区别吗? (文档布局除外)   

    可以!

    "建议 VCCI 之前斜升器件 VCCP,以防止 SDA 可能卡在低电平。"

    这是在您列出的两个修订版本之间所做的唯一更改。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    非常感谢您的答复。
    我可以再问一个问题吗?

    问:如果 VCCP 和 VCCI 是相同的节点(VCCP 和 VCCI 以相同的时序上电)、是否没有问题?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya:

    仅当 VCCI 在 VCCP 之前先上电时、才会出现这种现象。 同时为 VCCP 和 VCCI 供电时、不应发生此事件、并且 SDA 不应卡在低电平。  

    即使确实发生该问题、根据 VCCI 与 VCCP 上的电容负载差异、SDA 卡在低电平的情况通常会在两侧都启动后自行解决。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    非常感谢您的答复。
    接下来、我可以问您一个额外的问题吗?

    问:您写道:"SDA 卡在低电平状态通常在两侧都启动后自行解析。"
       这是否适用于 VCCI 在 VCCP 之前上电的情况?
       或者在上电顺序的情况下、 即使两侧都加电、SDA 是否一直保持低电平状态?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    如果 VCCI 在 VCCP 之前上电、则 SDA 可能卡在低电平。 VCCI 通常可修复卡在 SDA 上的问题后为 VCCP 上电。 最佳做法是先为 VCCP 上电、然后为 VCCI 上电。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    非常感谢您的答复。
    我明白了。

    再次感谢大家、此致、
    和也。