This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:超过100BASE-FX 输入差分电压的 Vin 额定值

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1205604/dp83822if-exceeding-vin-rating-for-100base-fx-input-differential-voltage

器件型号:DP83822IF

当在100Base-FX 模式下运行时、客户应用似乎以2.2Vpk-pk 的值驱动 MDI 接收器输入。

 DS 中的相关规格似乎为:

似乎超出最大值约1.8dB。   

这里是否有真正的理由值得关注?  我们是否需要让他们使该衰减一点?

谢谢!

-steve.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    建议进行衰减、以使信号符合数据表中列出的规格。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢已经提出了-但是、对于现有的电路板、我们正在考虑哪些潜在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我们已将该参数指定在这些限值范围内、因此我们无法了解如果超出这些参数、可能会发生什么情况。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome-

    我知道它们的运行电压略高于建议的最大值、而且您没有超出所列限值的参数的特性数据。

    尽管如此:有一款产品可以交付、他们刚刚发现了这个问题、并且正在尝试评估此处的潜在风险。

    如果您觉得通过电子邮件或电话讨论这个问题更加舒适、请让我们这样做-我们需要在这里获得更好的指导、而不是"我们没有特征、因此我们不知道"。

    谢谢!

    -steve.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    我将与团队进行核实、并就此返回给您。 但是、我们可能没有完整答案、因为我们的数据表中明确说明了什么是可接受的参数水平。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    与团队确认后、请让客户坚持使用数据表建议。 不符合此要求可能会损坏器件。

    此致、

    Gerome.