This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:Windows 11驱动程序

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1211696/tusb3410-windows-11-driver

器件型号:TUSB3410

大家好、

为  TUSB3410提供的 Windows 驱动程序是否会 在 Windows 11下工作? 如果没有、我们的客户想知道器件的 Windows 11驱动程序是否处于开发过程/计划中。

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jejomar,

    我们目前正在规划 TUSB3410 Windows 驱动程序的支持模型、因为我们 内部没有支持开发的软件资源。

    我们应该 在接下来的两周内获得 Windows 11支持选项。

    此致、

    尼古拉斯