This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926Q-Q1:0x3B 寄存器确认

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB926Q-Q1, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1210367/ds90ub926q-q1-0x3b-register-confirm

器件型号:DS90UB926Q-Q1
主题中讨论的其他器件: ALP.

大家好、

我想确定 DS90UB926Q-Q1  0x3B 寄存器的含义是什么。 客户发现当显示异常时、此寄存器已更改。 您能否提供有关 0x3B 寄存器的一些信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    您为此寄存器获得了什么值? 显示屏发生了什么情况、灯芯变色、伪影、线条? 是否有任何其他寄存器发生与此问题相关的变化?

    谢谢。

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我将通过电子邮件分享一些有用的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    寄存器0x3B 是 AEQ 状态寄存器。

    看看您发送给我的信息、似乎寄存器达到了其最大值、这表明这可能是链路裕度问题。

    如果可能,您的客户是否可以在 ALP 中通过我们的地图工具运行地图测试并发送结果?  如果没有看到此功能、此 E2E 应详细说明如何更新 ALP。

    谢谢。

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    如您所说、 似乎寄存器达到了其最大值、这表示这可能是链路裕度问题。  AEQ 状态寄存器的最大值。 您能介绍一下有关此 寄存器的更多详细信息吗? 整个0x3B 寄存器表示其最大值吗? 如果它 达到最大值、锁销状态是什么? 我能否通过 LOCK 引脚判断系统是否存在链路裕度问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    对于寄存器0x3B、EQ 状态占用位[5:0]、这意味着当均衡器被 AEQ 设置为其最大设置时、该寄存器应读取0x3F、正如您在发送的信息中所指示的那样。 这可能意味着 AEQ 将均衡器设置为最大设置以尝试补偿传输损耗、并且无法充分减少抖动、表明存在链路裕度问题。 寄存器0x3B 的其他位被保留、在缺省值时应该为0。

    由于在 AEQ 达到最大值时视频仍然可见、因此根据您发送的示例图像、Lock 应仍然为高电平。 虽然锁可用于指示视频流或连接中的问题、但它不能用于明确指示链路裕度问题。

    谢谢。

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您是否有更多关于 AEQ 的材料要与客户分享?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    如需更多信息、请参阅 DS90UB928数据表: www.ti.com/.../DS90UB928Q-Q1

    除此之外、其他信息属于专有信息、不应分享给客户。

    谢谢。

    Ryan