This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810:最近我选择了 PCIe 4.0转接驱动器。 我想知道 DS320PR810和 DS160PR810的封装是否兼容。 参考设计是否与该设计兼容?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR810, DS320PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1211992/ds320pr810-recently-i-am-selecting-a-pcie-4-0-redriver-i-would-like-to-know-whether-ds320pr810-and-ds160pr810-are-package-compatible-is-the-reference-design-compatible-with-the-design

器件型号:DS320PR810
主题中讨论的其他器件:DS160PR810

最近、我选择的是 PCIe 4.0转接驱动器。 我想知道 DS320PR810和 DS160PR810的封装是否兼容。 参考设计是否与该设计兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiaofu:  

    两个器件的封装兼容。 它们都采用 WQFN 封装。  

    我对您的第二个问题"参考设计是否与设计兼容?"有点困惑。 您能详细说明一下吗?  

    此致、  

    Vicente.