This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:眼图故障

Guru**** 2783635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1206757/sn75dp139-eye-fail

器件型号:SN75DP139

您好!

我们是否可以知道这种差动输入布局是正确的?

D0/D1/D2/CLK (D4)将有两对电线、这些电线需要穿过过孔层并绕过 DIP 引脚连接器。

因此、每对 D0/D1/D2/CLK 线的长度不相等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP139的确切问题是什么? 您是否在三个数据通道中重叠眼图并将其称为失败?  

    您能否以 Allegro 格式共享实际布局以供审核?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否需要有关此问题的进一步帮助?

    谢谢。

    察赫