This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查找适用于半双工3线 SPI 接口的3.3V <--> gt;1.8V 电平转换器

Guru**** 2530770 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1212179/looking-for-3-3v----1-8v-level-shifter-device-for-a-half-duplex-3-wire-spi-interface

主题中讨论的其他器件:TXB0304

您好!

我的客户正在寻找用于半双工3线 SPI 接口的3.3V <--> 1.8V 电平转换器器件。
TI 有什么建议吗?

此致、

K.Hirano.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有双向线路、则需要使用 TXB0304等 TXB 移位器。