This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:插入不同的记忆棒导致 USB 记忆棒电源差异

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1211472/tusb8041-usb-stick-power-difference-casued-by-different-stick-inserted

器件型号:TUSB8041

您好!

我们使用 TUSB8041来连接多达4个 USB 3.0记忆棒。  我们发现 USB 记忆棒的功率可能会有所不同,取决于 连接的总记忆棒数量:当3个或4个记忆棒连接到集线器时,一个记忆棒的功率是1.3W ,当连接1个或2个记忆棒时,一个记忆棒的功率是2.2W。  

在实验过程中、USB 记忆棒类似处于"空闲"状态、我们的软件工程师没有声明任何数据事务、4个 USB 记忆棒是相同品牌的型号、它们  通过4个 USB3.0 A 型连接器连接到集线器。  

您是否认为我们测量的棒的功率在正常范围内? 您知道连接不同器件数量时为什么会有0.9W 的差异吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YF:

      从数据表中可以看出、不同的 USB 记忆棒采用不同的功耗。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我想讨论的是 USB 记忆棒而不是集线器的功耗。

    我们的发现是、同一个 USB 记忆棒的功率可能会因连接到集线器的设备总数量而异、0.9W 的差异不能忽略不计、 我们想知道导致这种情况的机制是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在为不同的 USB 记忆棒进行数据传输时、您需要比较功率。

    您无法比较一个 U 盘的功率是进行数据传输、而另一个 U 盘处于空闲状态。

    此致

    布赖恩