This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:TUSB320RWBR

Guru**** 2767435 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1209652/tusb320-tusb320rwbr

器件型号:TUSB320

您好!

早上好!!

 

我们在 其中一个项目中使用 TUSB320器件进行 USB-C 端口配置、但在主机/设备模式下配置 TUSB 时遇到问题。 从软件角度而言、器件配置是否需要进行任何更改。 我们对 TUSB320的要求是在连接到 USB 记忆棒以通过 USB2.0进行数据提取时用作主机 、而  TUSB320则用作与笔记本电脑进行交互以进行 PC 应用的设备。

此外、我们将使用 RT1062微处理器、请确认 USB_ID 或 USB_Int 引脚可以连接至任何 GPIO 引脚或 OTG USB 控制器所需的任何专用引脚。

此致、

沙龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RT1062是 USB OTG 器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB320可以是处于 DRP 模式的主机或设备。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它支持 OTG。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在连接 USB 之前、ID 和 INT_N 上的电压大约为1.2V、而不是3.3V 但在连接 USB 之后、会获得0V 的 ID 和 INT_N 这是否为预期行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    行为是正确的, 但你需要上拉 ID 和 INT .

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它被上拉至3.3V。 请查找附件、了解更多详细信息。 感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否将 ID 连接到其他任何东西? 在连接 TYPE_C 电缆之前、该电压应为3.3V。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 ID 引脚通过220K 电阻器拉至3.3V、并连接到 RT1062的 GPIO 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     GPIO 是1.2V IO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、这是3.3V GPIO 组。 除了 ID 引脚之外、我们是否需要对任何其他信号进行采样以检测何时连接了主机或器件。 请告诉我、是否需要对原理图进行任何更正。

    此外、从软件的角度来看、如果 USB_EN 高电平使 VBUS 始终启用、我们是否能够将 OTG USB 控制器用作 Type A USB 主机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    怪异的地方。

    但 Vbus 不能始终为高电平、如何 连接 USB_EN? CC 连接且 ID 变为低电平后、VBUS 应开启。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB_EN 并非始终为高电平。 它由基于 ID 的开关进行控制  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GPIO 可能具有 PD 电阻器,因此 ID 有分压器。

    寄存器

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将获得 ID 引脚的3.3V 电压。 谢谢。

    要讨论的另一点是、我们已将端口引脚配置为 DRP 模式。 当我们将 USB-C 连接到笔记本电脑并在设备管理器中识别 USB COM 端口时、 我们可以确认 TUSB 在设备模式下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    笔记本电脑也可能是 DRP、因此您的产品也可能是 DFP 或 UFP。

    此致

    布赖恩