This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD32:关于将热性能信息从 Rev L 更改为 Rev M

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1211065/sn65hvd32-about-changing-thermal-information-from-rev-l-to-rev-m

器件型号:SN65HVD32

大家好、

 

我们收到了 PCN 信函。

然后、更改 SN65HVD32DR 的热性能信息。

您能告诉我们为什么更改了热性能信息吗?

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有时、由于 TI 进行了更好的测量或改进了计算、热信息会发生变化。

    但事实并非如此。 PCN 告诉您、有一家新的制造厂、它还使用一个新的裸片。 因此器件本身已更改。 旧芯片用旧的热信息来描述、新芯片用新的热信息来描述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏

    这是一个新芯片、因此热阻抗会随物理芯片的不同而变化-这就是数据表热阻抗值更改的原因。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Parker-San、

    感谢您提供的信息。

    此致、

    隐藏