This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1551:THVD1551の空きピン処理方法の確認依頼 μ A

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1211895/thvd1551-thvd1551

器件型号:THVD1551

THVD1551のレシーバーのみやドライバーのみ使用した場合、どちらか(レシーバー、ドライバー)は、未使用になる回路構成になってしまいます。μ A

そこで、未使用の場合の空きピン処理を教えて頂けませんでしょうか。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输出(R、Y、Z)可以保持开路。

    D 输入具有内部上拉电阻器;A/B 输入具有失效防护功能。 也可以使这些引脚保持开路。