This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BPHPEVM:USB 连接器的 GND 连接

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1211766/tusb4020bphpevm-gnd-connection-for-usb-connector

器件型号:TUSB4020BPHPEVM

您好、团队成员:

我发现、在连接器和 GND 之间有电容器和1m Ω 电阻器。

这些无源器件的功能是什么? 它们是否用于降低噪声?

此致、

Kuwahara Kei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将电路板接地隔离到实际接地。

    此致

    布赖恩