This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:嵌入式主机眼图

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211, TUSB216I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1210783/tusb211-embedded-host-eye-diagram

器件型号:TUSB211
主题中讨论的其他器件: TUSB216I

直接通过我们的嵌入式主机、我们不会通过 HS 数据的信号质量测试。 这个 IC 能够校正它吗、或者我们是否需要完全不同的解决方案? 我们已使用 TUSB211评估板进行测试、但没运气。 好奇是否没有适用于该应用的唯一信号补偿解决方案。  

目前的眼图如下:

请在您有机会的时候告诉我。

谢谢。


察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这只是一个测试问题。 我已经问过您使用的是什么测试装置以及您使用的顺序是什么。 由于时序问题、器件在眼图测试期间未激活。

    请在测试眼图与正常运行时比较 CD/ EN_HS 引脚状态。 当转接驱动处于活动状态时、这些引脚应为高电平。

    同样重要的是、您应分享在嵌入式测试主机中进行的确切捕获步骤。 您是否遵循此方法?  https://www.testusb.com/shop.htm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们按照 SLA5993中规定的顺序进行操作:  


    1.电源继电器板,并将其设置到"初始化"位置
    2.将继电器板的"测试"口连接到 TUSB21XX 的输入端
    3.将示波器连接到继电器板
    4.将音响主机/嵌入式主机连接到 TUSB21XX 的输出并通电
    5.切换 TUSB21XX 上的 RSTN (复位)
    6.将 VID/PID 测试主机器件连接到继电器板的"INIT"端口
    7.将继电器板设置到"测试"位置

    我们使用的是 Allion 的继电器板、如图所示:  

    此过程中是否有任何可以改进的步骤? 我们将确保遵循正确的顺序。 继电器板设置为测试后、HS_EN 不会变为高电平。 只有 CD 保持高电平。 这是否意味着不会通过 vidpid 发送测试数据包?

    谢谢。

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    执行第6步后、HS_EN 是否为高电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按照该过程、HS_EN 在步骤5后开启、但一旦连接 PIDVID、CD 就会变为高电平、HS_EN 会变为低电平。 如果我们以相同的方式运行该过程、同时始终使继电器板处于"测试"位置;在步骤6后、绿色 LED 灯再次亮起、但之后很快又熄灭。

    希望这有助于解决问题。


    谢谢。

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请交换步骤5和6、然后查看 HS_EN 在6之后是否保持高电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们执行了该操作、并且 HS_EN 在步骤6后保持高电平。 在执行第7步后、不幸的是、它再次变为低电平。 我假设它应在整个测试过程中保持高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在步骤7之后、SoC 是否发送测试图形? 7年后可以尝试5次吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们已经尝试过、但此后仍未出现高 HS_EN。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    收到时、请使用 TUSB216I 试用。